powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12.4.4.5. Beispiel 5 - Primäre Bedeutung der Schraube vor den übrigen Komponenten

Das Projekt "CSN 02 1431" (Mutter) wird im Verschraubungsdialog grün angezeigt, denn es enthält mindestens eine Zeile mit einer ERP-Verknüpfung (siehe grüne Statusanzeige in der Tabelle). Es hat den Gewindenenndurchmesser "27" und die Steigung "3" (siehe Tabelle).

Sonderfall: Verschraubungsdialog zeigt keinen grünen Wert, obwohl ERP-Verknüpfung vorhanden

Sonderfall: Verschraubungsdialog zeigt keinen grünen Wert, obwohl ERP-Verknüpfung vorhanden

Im Verschraubungsdialog wird dennoch kein grüner Wert angezeigt.

Dies liegt daran, dass es bei keiner Schraube für den Nenndurchmesser 27 eine ERP-Verknüpfung gibt. Die Schraube aber ist die Basis-Komponente einer Verschraubung.

Insofern ist es korrekt, dass kein grüner Wert angezeigt wird.

[Hinweis] Hinweis

Aufgrund der primären Bedeutung der Schraube ist es sinnvoll, zuerst eine Schraube beim Aufbau der Verschraubung zu wählen.