Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Partielle Suche ist eine geometrische Suche. Allerdings wählen Sie hier nicht Bauteile als Referenz für die Suche, sondern einzelne Features wie Ebene, Zylinder, etc. und finden darüber alle Bauteile, die diese Features enthalten. Auch die geometrische Anordnung der Features untereinander wird für die Suche herangezogen.
Laden Sie das Suchteil in die Teileansicht und rufen Sie dann die Partielle Suche auf.
Alternativ finden Sie das Kommando zum Aufruf auch im Indexbaum bei jedem Teil im Kontextmenü.
-> Das entsprechende Dialogfenster wird geöffnet und das betreffende Teil in der Vorschau angezeigt.
Selektieren Sie mit einfachem Mausklick ein oder mehrere Features. Deselektion erfolgt über erneuten Einfachklick.
Die Anzahl der selektierten Features wird unterhalb des Vorschaubildes angezeigt. Mit können alle selektierten Features wieder entfernt werden.
Hier im Beispiel werden 4 Features ausgewählt, 2 Zylinder und 2 Ebenen.
-> Die ausgewählten Features werden farbig markiert.
Zylinderlängen ignorieren: Wird beispielsweise für ein Loch oder einen Stift ein passendes Gegenstück gesucht, kann es vorteilhaft sein, das Attribut "Länge" nicht für die Suche einzubeziehen. Verwenden Sie in einem solchen Fall die Suchvorlage Zylinderlängen ignorieren.
Siehe auch Abschnitt 3.1.6.4.9.6.6, „Partielle Suche: Zylinderlängen ignorieren“.
Genauigkeit: Über die Genauigkeit kann man steuern, ob überhaupt eine Abweichung des gefundenen Teils zum Suchteil sein darf, bzw. wie groß sie sein darf. Die Genauigkeit ist eine Mischung aus Größe und Form.
Ist die Checkbox aktiviert, wird nach Negativteilen gesucht. Zum Beispiel wird bei einem selektierten Innenzylinder nach einem Außenzylinder gesucht. So kann man beispielsweise einen Bolzen finden, der in ein Loch passt.
Siehe auch Abschnitt 3.1.6.4.9.6.4, „Partielle Suche: Suche nach Negativteilen“ oder 1.
Die Außenkontur wird bei Ebenen immer berücksichtigt. Durch Aktivierung der Option Innenkonturen kann man zusätzlich die Innenkonturen verwenden. D.h. es werden z.B. nur Teile gefunden, wo die gleiche Anzahl von Löchern vorhanden ist und wo die Innenkonturen ähnlich sind. Das heißt, zu jeder Kontur im Suchteil muss ein Pendant gefunden werden.
Schließt das Dialogfenster und startet die Partielle Suche unmittelbar. |
|
-> Die Ansicht wechselt wieder zur Teileansicht.
-> Die Partielle Suche ist aktiviert und ein kleines Vorschaubildchen wird angezeigt.
-> Es werden alle Teile gefunden, die die selektierten Features enthalten.
Öffnen Sie bei in Frage kommenden Ergebnisteilen den 3D-Tooltip.
Hier können Sie sehen, welche Features gefunden wurden. Diese sind farbig markiert.
Falls es im selben Ergebnis mehrere Featuretreffer gibt, werden Pfeiltasten angezeigt, mit denen Sie diese nacheinander durchklicken können.
Öffnet man das Teil aus den Suchergebnissen heraus in der Teileansicht, so wird die erste gefundene Gruppe von Features selektiert.