powered by CADENAS

Manual

Manual

4.5.1. Wie kann ich Kataloge und Produktgruppen auswählen?

  1. Wählen Sie den gewünschten Katalog bzw. das gewünschte Verzeichnis aus.

    [Hinweis] Hinweis

    Die genaue Darstellung ist portalabhängig. Auf der Ebene des Home-Verzeichnisses sehen Sie die Unterverzeichnisse des Wurzelverzeichnisses.

    Wenn nur Ihr Katalog zur Verfügung steht, sehen Sie bereits Produktgruppen. Wenn mehrere Kataloge zur Verfügung stehen, werden diese im ersten Schritt zur Auswahl angeboten.

    Bei Auswahl des Home-Verzeichnisses wird links eine Buchstabenleiste eingeblendet. Mit Klick auf einen Buchstaben springt die Katalogauswahl zum entsprechenden Bereich. Wählen Sie dort den gewünschten Katalog. Die Leiste wird nach ein paar Sekunden ausgeblendet, aber beim Scrollen sofort wieder eingeblendet.

    Beispielhaft Katalogauswahl auf B2B-Portal

    Beispielhaft Katalogauswahl auf B2B-Portal

    Beispielhaft 1. Verzeichnisebene nach Auswahl des Ganter Katalogs

    Beispielhaft 1. Verzeichnisebene nach Auswahl des Ganter Katalogs

    [Hinweis] Hinweis

    Klicken Sie beim Browsen durch die Verzeichnisebenen jeweils auf das Logo/Bild oder die Bezeichnung.

    Mit Zurück gelangen Sie auf die nächst höhere Ebene.

    Mit Home gelangen Sie auf die oberste Ebene.

  2. Wählen Sie solange Produktgruppen aus, bis ein konkretes Einzelteil oder eine konkrete Baugruppe spezifiziert ist.[140]

  3. Sobald Sie das Einzelteil- bzw. die Baugruppe auswählen, wird die Tabellenansicht geöffnet (portalabhängig evtl. auch gleich die Variablenansicht).

    Produktebene erreicht

    Produktebene erreicht

[Hinweis] Hinweis

Die weitere Komponentenspezifizierung (Ausprägung) nehmen Sie in der Tabellen- bzw. Variablenansicht vor.

TagCloud

Auf allen Verzeichnisebenen wird die TagCloud angezeigt (portalabhängig), welche die für das selektierte Projekt bzw. Verzeichnis am häufigsten vorkommenden Begriffe zeigt. Mit Klick auf einen Begriff wird direkt eine Suche mit dem betreffenden Begriff ausgeführt und die Ergebnisse aufgelistet. Die Größe der Schrift entspricht der Häufigkeit der Begriffe.



[140] Auf dem B2B-Portal müssen Sie sich auf der Seite 3D CAD KATALOGE befinden.