powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.7.1. Farbsuche: Das Wichtigste auf einen Blick
Funktionsbeschreibung

Sofern in Katalogen für die Teiledarstellung Farben verwendet sind, können Sie die Farbsuche einsetzen, entweder als alleinige Suchmethode oder in Kombination mit anderen Methoden, um die Qualität der Suchergebnisse weiter zu erhöhen.

Ablauf

Die Farbsuche enthält zwei Optionen: Sie können Farben direkt über eine Farbpalette bestimmen oder eine Bildvorlage laden, aus welcher die relevanten Farben gescannt werden. Bei komplizierteren Farbverteilungen ist die Angabe einer Bilddatei vorteilhaft.

  • Farbe direkt wählen:

    1. Wählen Sie die Registerseite Farben.

      Farbsuche: Registerseite Farben

      Farbsuche: Registerseite Farben

    2. Selektieren Sie die gewünschte Farbe, bzw. Farbkombination in der Liste im Dialogbereich Verlauf oder selektieren Sie in der Farbskala die gewünschte Farbe (Mehrfachauswahl mit Strg-Taste).

      Wenn Sie die passende Farbe nicht finden, klicken Sie auf Farbe hinzufügen und bestimmen im Dialogfenster Farbauswahl die passende Farbe.

    3. Bestimmen Sie die Toleranz.

      Die Toleranz bezieht sich auf die Abweichung vom RGB-Wert (Rot, Grün, Blau)

      Beispiel: Bei einer Suche nach dem RGB-Wert {230, 20, 20}, also einem rötlichen Ton, mit Toleranz 10 würden alle Farben in folgendem Bereich gefunden werden.

      220   <= R <=  240 und
       10   <= G <=   30 und
       10   <= B <=   30
    4. Schließen Sie das Dialogfenster Farbsuche mit Übernehmen.

      Übernehmen

      Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

      Starten Sie dann die Farbsuche mittels Suche starten.

      Übernehmen und Suchen

      Schließt das Dialogfenster und startet die Farbsuche unmittelbar.

      Abbrechen

      Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

      -> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.

      In der Spalte "Farben" sehen Sie den prozentualen Anteil der gesuchten Farbe(n).

      In der Spalte "Farben" sehen Sie den prozentualen Anteil der gesuchten Farbe(n).

      [Hinweis] Hinweis

      Lassen Sie sich nicht durch ein andersfarbiges Vorschaubild verwirren.

      In der Spalte Farben und in der Teileansicht sehen Sie die korrekte, gesuchte Bauteilfarbe.

      Spalte "Farben"

      Spalte "Farben"

  • Bilddatei zum Farbvergleich wählen:

    Bei komplizierteren Farbverteilungen ist die Angabe einer Bilddatei vorteilhaft.

    1. Wählen Sie die Registerseite Bilder.

    2. Selektieren Sie die gewünschte Bilddatei in der Liste im Dialogbereich Verlauf.

      Oder laden Sie eine beliebige Bilddatei mittels Schaltfläche Bilddatei öffnen über den Explorer oder fügen Sie ein Bild direkt mittels Schaltfläche Aus Zwischenablage ein. -> Das Bild erscheint dann ebenfalls links im Dialogbereich Verlauf.

    3. Definieren Sie den Modus für die Farbauswahl:

      • Ganzes Bild für die Suche verwenden

        Die besten 4 Farben werden automatisch berechnet und sind standardmäßig aktiviert.

      • Farben für die Suche aus dem Bild auswählen

        Wählen Sie die Farben aus, nach denen gesucht werden soll. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Farben auszuwählen.

    4. Schließen Sie das Dialogfenster Farbsuche mit Übernehmen, bzw. Übernehmen und Suchen.

      -> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.