powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.7.1.1. "Details" Anzeigemodus

Im Details-Modus (Voreinstellung) werden standardmäßig[64] die Variablen aller Ergebnisse angezeigt, was evtl. zu breiten Tabellen führt (wenn die Suche über viele Kataloge geht oder unterschiedliche Teile liefert). Somit können auch Felder leer bleiben, wenn das betreffende Bauteil bestimmte Variablen nicht enthält.

Variablenfilter im Spaltenkopf

Über jeder Spalte finden Sie ein Eingabefeld zum Filtern. Auch wenn in den Suchergebnissen nicht alle Treffer angezeigt werden, wirkt sich der Filter trotzdem auf alle Treffer aus und passt die Anzeige der Tabellenvariablen dynamisch an. Sie können mehrere Variablen nacheinander filtern, bereits eingegebene Werte bleiben erhalten.

Im folgenden Beispiel wurde mit der Volltextsuche nach "zylinderschraube" und dem Zahlenwert "50" gesucht. Suchbegriffe sind gelb markiert.

Mit gedrückter Maustaste auf einem Spaltenkopf können Sie Variablen, die Sie im Blick haben möchten, weiter nach vorne ziehen.

Mit gedrückter Maustaste auf einem Spaltenkopf können Sie Variablen, die Sie im Blick haben möchten, weiter nach vorne ziehen.

[Hinweis] Hinweis
3D Tooltip aufrufen

Insbesondere wenn das Vorschaubild klein eingestellt ist, ist es hilfreich, sich den 3D Tooltip + Technische Angaben (sofern vorhanden) anzeigen zu lassen. Bewegen Sie hierzu die Maus über das Vorschaubild.

Der 3D Tooltip ist skalierbar und animiert. In der rechten unteren Ecke finden Sie ein Icon zum Aufziehen der Größe. Die Ausdehnungen in X-, Y- und Z-Achse sind automatisch eingeblendet.

Ob und wie der Tooltip angezeigt werden soll, können Sie in PARTdataManager unter Extras Menü -> Einstellungen... -> Teileauswahl festlegen.

Einstellungen... -> Teileauswahl

Einstellungen... -> Teileauswahl

  • Tooltip mit Vorschaubildern anzeigen

  • 3D Tooltip: Kein 3D Tooltip | Groß | Mittel | Klein

  • Technische Ansicht in Tooltip anzeigen

Im folgenden Beispiel wurde nach Gewindenenndurchmesser, Länge und Gewindesteigung gefiltert.

Spalten mit verwendetem Variablenfilter werden automatisch noch vorne sortiert.

Spalten mit verwendetem Variablenfilter werden automatisch noch vorne sortiert.

[Hinweis] Hinweis

Wenn Sie nach Teilefamilien und Einzelteilen gesucht haben, dann klicken Sie beim gewünschten Suchergebnis auf das Plus-Zeichen, um die Einzelteile zu sehen. Initial wird erst jetzt die Sachmerkmalstabelle mit den einzelnen Variablen angezeigt.

Ob das übergeordnete Projekt (Einzelteil oder Baugruppe) angezeigt wird oder eine konkrete Ausprägung erkennen Sie am entsprechenden Icon:

  • | Einzelteil oder Baugruppe

  • Konkrete Ausprägung

3.1.6.7.1.1.1. Popupfenster zur Anzeige aller verfügbaren Informationen

Sofern der Platz für die Anzeige aller Informationen nicht ausreicht, wird dies durch die Anzeige von "mehr..." signalisiert. Dies ist insbesondere in den Spalten Zusammenfassung und Topologie der Fall.

Weitere Beispiele:

Bei einer Suche nach "bolt" in deutscher Benutzeroberfläche sehen Sie in der erweiterten Darstellung, wo der Treffer erfolgte.

Bei einer Suche nach "bolt" in deutscher Benutzeroberfläche sehen Sie in der erweiterten Darstellung, wo der Treffer erfolgte.

Die Suche nach topologischen Werten mittels Volltextsuche kann u.U. viele Werte liefern. Um alle Werte zu sehen, klicken Sie bitte auf "mehr...".

Die Suche nach topologischen Werten mittels Volltextsuche kann u.U. viele Werte liefern. Um alle Werte zu sehen, klicken Sie bitte auf "mehr...".



[64] Sie können die Anzeige dahingehend ändern, dass nur die Variablen des jeweiligen Ergebnisses angezeigt werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.6.7.2, „Spalten ein-/ausblenden“ -> Option "Alle Tabellenvariablen".