powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12.4.4.6. Beispiel 6 - orange Verzeichnisse

Ziel: Auswahl einer Schraube mit "Nenn=30" und "Länge=100"

  1. Auswahl des grünen Schrauben-Projektes "ISO 4018" und des Nennwertes "30"

    Auswahl des Schrauben-Projektes "ISO 4018"

    Auswahl des Schrauben-Projektes "ISO 4018"

    -> Die gewünschte Länge wird in Orange angezeigt.

    => Ohne Veränderung der bisherigen Auswahl ist es nicht möglich, eine grüne Länge von 100 zu bekommen.

  2. Es wird das ebenfalls grüne Schrauben-Projekt "GOST 7795_70" gewählt.

    Auswahl des Schrauben-Projektes "GOST 7795_70"

    Auswahl des Schrauben-Projektes "GOST 7795_70"

    Nun ist "Länge=100" grün. Aber "Nenn=30" ist orange.

  3. Test: Filter bei "GOST 7795_70" herausnehmen.

    -> Der Wert "Nenn=30" bleibt orange.

    Da der einzige gesetzte Filter bei "Länge=100" ist, erkennt man, dass es für die Kombination "Nenn=30" UND "Länge=100" keinen grünen Weg gibt. Man müsste ja, um die "30" auf grün zu bekommen (laut Definition der Statusfarbe Orange) mindestens einen weiteren Filter entfernen (was nicht möglich ist).

    Kein "grüner Weg" möglich

    Kein "grüner Weg" möglich

    Ein weitere Möglichkeit, schnell zu erkennen, ob es einen grünen Weg gibt, ist es, "Nenn=30" und "Länge=100" zu pinnen.

    Jetzt werden alle Schrauben-Projekte orange.

    Orange Verzeichnisse

    Orange Verzeichnisse

    Die orangen Verzeichnisse signalisieren, dass sie zwar ERP-Verknüpfungen enthalten, allerdings nicht die entsprechend der Vorbelegung gewünschten.

    In diesem Fall müsste bei strenger Export-Reglementierung eine passende, neue ERP-Verknüpfung gesetzt werden. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.12.4.1.1, „Einzelteil speichern“.