powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.9. Registerseite „Teileauswahl“

  • Kleine Logos in der Projektauswahl anzeigen

    Mit Standard-Symbolen

    Mit Standard-Symbolen

    Mit Logos

    Mit Logos

    [Hinweis] Hinweis

    Die Aktivierung der Auswahl ist die Vorbedingung, für die Auswahlen Bitmaps in der Projektauswahl anzeigen oder Vektorgrafiken in der Projektauswahl anzeigen.

    Wenn keine Aktivierung vorgenommen wird, werden die Standard-Symbole angezeigt.

  • Firmenlogos in Favoriten und Verweisen anzeigen: ...zeigt das Firmenlogo (falls vorhanden) des jeweiligen Katalogs an.

    Aus

    Aus

    An

    An

  • Leere Klassifikationen nicht anzeigen: Wenn die Option aktiviert ist, werden Klassifikationen, denen keine Projekte zugeordnet wurden, im Verzeichnisbaum ausgeblendet.

    Leere Klassifikationen angezeigt

    Leere Klassifikationen angezeigt

  • Auswahl mit Einfachklick: Ohne diese Option müssen Verzeichnisse zum Öffnen doppelt geklickt werden.

  • Datum anzeigen: ...zeigt das Erstellungsdatum des jeweiligen Verzeichnisses/Projekts mit an.

  • Gültigkeitsdatum anzeigen:

    Bei Aktivierung der Option wird das Gültigkeitsdatum mit angezeigt, sofern Normen auslaufen, abgelöst oder geändert wurden.

    Gültigkeitsdatum

    Gültigkeitsdatum

  • Einheit anzeigen: Bei Aktivierung der Option wird bei Projekten die entsprechende Einheit angezeigt.

  • Version anzeigen:

    Bei Aktivierung der Option wird die Version aufgeschlüsselt nach Datum und Uhrzeit angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Wird evtl. erst dargestellt, wenn die Größe der Voransicht auf Mittel eingestellt ist.

  • Qualitätssiegel anzeigen:

  • Tooltip mit Vorschaubildern anzeigen

    Insbesondere wenn Vorschau und Firmenlogo auf "klein" eingestellt sind, ist es hilfreich die Maus über die Vorschaubilder zu bewegen und so im Tooltip eine vergrößerte Ansicht zu erhalten.

    Das Feature steht sowohl in der Details-Ansicht in der Teileauswahl, als auch im Suchen-Dialogfenster der komplexen Suche zur Verfügung.

    Wenn die Option 3D Tooltip aktiv ist (siehe nächster Punkt), dann ist diese Option nicht wirksam.

    Vergrößertes Vorschaubild in Details-Ansicht

    Vergrößertes Vorschaubild in Details-Ansicht

  • 3D Tooltip

    • Kein 3D Tooltip

    • Klein

    • Mittel

    • Groß

    In der Projektauswahl (oder auch im Dialogfenster Verweise) sind 3D Tooltip hinterlegt. Ziehen Sie die Maus über ein 3D-Vorschaubild, so wird der Tooltip eingeblendet. Dieser besitzt in der rechten unteren Ecke ein Icon zum Aufziehen der Größe.

    3D Tooltip in "Details"-Ansicht

    3D Tooltip in "Details"-Ansicht

    3D Tooltip im "Verweise"-Dialog

    3D Tooltip im "Verweise"-Dialog

  • Technische Ansicht in Tooltip anzeigen:

  • Erweiterte Projekt- und Kataloginformationen anzeigen

    Sie können Katalog- und Projektdaten direkt in der Teileauswahl unten rechts auf Verzeichnis- und Projektebene anzeigen lassen.

    Detailfenster

    Detailfenster

  • Anzeige im Fenster Verweise:

    Im Dialogfenster Verweise werden ähnliche Teile angezeigt. Legen Sie hier fest, welche Kategorie beim Vergleich zu Grunde gelegt werden soll:

    • Letzte Auswahl

    • Verzeichnis

    • Zubehör

    • Ähnliche Teile

      Im Hintergrund wird eine geometrische Suche durchgeführt.

    • Spezielle Klassifikation

  • Max. Suchergebnisse: ...begrenzt die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse auf den hier eingestellten Wert.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Wert „0“ entspricht keiner Begrenzung!

  • Schrift für Projektauswahl: Mittels Durchsuchen ... öffnen Sie das Menü zur Wahl des Schrifttyps für die Teileauswahl.

  • Projektfilter:

    Sind Projekte von Seiten des Herstellers entsprechend vorbereitet, können Sie hier die angelegten Filter anwenden.

    • ALL (Alle Projekte): Aktivierung dieser Option entspricht im Ergebnis der Aktivierung keiner Option.

    • NONE (Projekte ohne Filter):

    • Alle weiteren Filter sind herstellerseitig angelegt.

      Es werden diejenigen Projektzeilen angezeigt, die den entsprechenden Filterwert enthalten.

    Details zur Erstellung der Filter finden Sie unter Abschnitt 5.9.2.6, „Menüpunkt Tabellenfilter“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

    Die Filter können auch zum Filtern beim Auschecken eines Katalogs verwendet werden, um eine gefilterte Katalogvariante zu erhalten. Siehe hierzu unter Abschnitt 5.8.2.1.14.8, „Katalog auschecken“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.