powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.4.1. Geometrische Suche (3D): Das Wichtigste auf einen Blick
Funktionsbeschreibung

Die Geometrische Suche (3D) eignet sich zur textunabhängigen Suche, auch als Ergänzung zur Volltextsuche, insbesondere zur Suche im Eigenteilepool, bei nicht klassifizierten Teilen oder Teilen, die nicht in ERP/PDM erfasst sind. Aufgrund der Präzision finden Sie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen.

Ablauf
  1. Klicken Sie im aufgeklappten Menü der erweiterten Suchmethoden auf Geometrische Suche (3D).

    -> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

    Alle in der aktuellen Sitzung bereits benutzten Teile sind im Dialogfenster auf der Registerseite Projekte aufgelistet. Auf der Registerseite 3D-Dateien können Sie beliebige Teile aus dem CAD übernehmen oder von Festplatte laden.

    Mit Öffnen können Sie aufgelistete Teile jederzeit wieder in die Teileansicht laden. Doppelklick auf das gewünschte Teil hat den gleichen Effekt.

  2. Bestimmen Sie auf der linken Seite unter Verlauf das Suchteil.

    -> Das Teil wird rechts in der Vorschau angezeigt.

  3. Einstellungen:

    • Suchvorlage: In der Regel erreichen Sie mit Standard sehr gute Ergebnisse.

    • Größenabhängig: Wenn Sie die Option deaktivieren, suchen Sie nur formabhängig, bei Aktivierung zusätzlich auch größenabhängig.

    • Gespiegelte Teile filtern: Wenn Sie die Option aktivieren, werden gespiegelte Teile herausgefiltert. In der Liste der Suchergebnisse sind gespiegelte Teile mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet .

      Option deaktiviert: Gespiegelte Teile werden nicht herausgefiltert, aber mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

      Option deaktiviert: Gespiegelte Teile werden nicht herausgefiltert, aber mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

  4. Klicken Sie auf Übernehmen.

    Übernehmen

    Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

    Starten Sie dann die Geometrische Suche (3D) mittels Suche starten.

    Übernehmen und Suchen

    Schließt das Dialogfenster und startet die Geometrische Suche (3D) unmittelbar.

    Abbrechen

    Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

    -> Die Geometrische Suche (3D) wird nun mit den aktuell gewählten Parametern angezeigt und einem kleinen Vorschaubildchen angezeigt.

    Sie können die Geometrische Suche (3D) als alleinige Methode anwenden oder in Kombination mit anderen. Nicht gewünschte Methoden können Sie entweder deaktivieren (Häkchen entfernen) oder löschen (). In vorliegenden Beispiel ist die Geometrische Suche (3D) als alleinige Suchmethode angewendet. Deaktivieren Sie die Volltextsuche (bei Volltextsuche ist Löschen nicht möglich).

    [Hinweis] Hinweis

    Die Benutzung von Skizze (2D) und Geometrie (3D) schließen sich gegenseitig aus.

  5. Wählen Sie die Einstellung Suchen nach Einzelteilen.

  6. Klicken Sie auf Suche starten.

    -> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.

    Entsprechend des geometrischen Übereinstimmungsgrades zum Suchteil ist der Prozentwert farbig markiert.

    • Grün: Sehr gut

    • Gelb: Mittel

    • Rot: Schlecht

  7. Optional können Sie Bauteile in den Bauteilvergleich laden (tabellarischer Vergleich und 3D/2D-Vergleich). Siehe hier.