powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.11. Partielle Suche

Partielle 3D Ähnlichkeitssuche – Finden von Mustern und Anordnungen

Wählen Sie ein oder mehrere einzelne Features (Ebene, Zylinder, etc.) und finden Sie darüber alle Bauteile, die dieses Feature enthalten. Auch spezielle geometrische Anordnungen können für die partielle 3D Ähnlichkeitssuche herangezogen werden.

Einzelnes Feature selektiert

Einzelnes Feature selektiert

Suchergebnisse, die dieses Feature enthalten

Suchergebnisse, die dieses Feature enthalten

Im Folgenden soll die Partielle Suche anhand von ein paar Beispielen erläutert werden.

Beispiel 1: Suche mit Teilsegment (Feature) eines Bauteils

  1. Laden Sie das Suchteil in die Teileansicht und rufen Sie dann die Partielle Suche auf.

    -> Das entsprechende Dialogfenster wird geöffnet.

  2. Selektieren Sie mit einfachem Mausklick ein oder mehrere Features.

    [Hinweis] Hinweis

    Es werden immer Features mit dem gleichen Typ (Ebene, Zylinder, etc.) miteinander verglichen. Dabei sollten möglichst markante oder spezielle Objekte selektiert werden, denn eine einfache quadratische Fläche beispielsweise kann fast überall gefunden werden und erweitert den Suchraum unnötig.

    Hier im Beispiel ist die vordere Fläche ausreichend, da diese sehr markant ist, sodass allein darüber passende Teile gefunden werden.

    -> Selektierte Features werden rot markiert.

    -> Deselektion eines Features erfolgt über erneuten Einfachklick.

    Genauso gut können Sie dasselbe Feature in einem komplexeren Teil selektieren.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn keine Markierung erfolgt, dann werden alle Features für die Berechnung herangezogen, was zu einem erheblichen (exponentiellen) Anstieg der Suchzeit führen kann.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen.

    -> Die Ansicht wechselt wieder zur Teileansicht.

    -> Die Partielle Suche ist aktiviert und zeigt das gewünschte Teil.

  4. Klicken Sie auf Suche starten.

    -> Es werden alle Teile gefunden, die das selektierte Feature enthalten.

    Ergebnis

    Ergebnis

Beispiel 2: Spezielle geometrische Anordnung

Spezielle geometrische Anordnungen gehen in die Bewertung der Suchergebnisse ein.

  • 1. Fall: Es werden zwei Flächen selektiert, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen.

    Selektion

    Selektion

    Dadurch, dass die Anordnung (hier die Winkelbeziehung) mit eingeht, wird hier im Beispiel das 2. Suchergebnis aufgrund eines anderen Winkels mit relativ geringer Ähnlichkeit bewertet.

    Ergebnis

    Ergebnis

  • 2. Fall: Es wird ein einzelnes zylindrisches Feature selektiert.

    Selektion

    Selektion

    Alle Teile, die diesen Zylinder enthalten, sind in hohem Maße geometrisch ähnlich bewertet.

    Ergebnis

    Ergebnis

[Hinweis] Hinweis

Bevor Sie die Partielle Suche einsetzen, stellen Sie sicher, dass unter $CADENAS_SETUP/geomsearch.cfg, im Schlüssel PartialSearchCatalogs der Katalogpfad eingetragen ist, welcher für die Partielle Suche genutzt werden soll. Mehrere Kataloge tragen Sie kommasepariert ein.

Beispiel:

PartialSearchCatalogs=cat/_partial_search

Danach muss der Geometrische Index für den ganzen Katalog neu erzeugt, bzw. aktualisiert werden.