Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Verbindung des Bauteils trennen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.3.7, „Verbindung des Bauteils trennen“.
Bauteil in Nut verschieben. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.3.3, „Bauteil in Nut verschieben“.
Verbinder wählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.3.4, „Verbinder wählen“.
Bauteil um Anfügepunkt rotieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.2, „Bauteil um Anfügepunkt rotieren“.
Profil verbinden und verlängern. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.3, „Profil verbinden und verlängern“.
Bauteil verschieben/rotieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.4, „Bauteil verschieben / rotieren“.
Bauteil mehrfach kopieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.5, „Bauteil mehrfach kopieren“.
Bauteil an der Position Fixieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.6, „Bauteil an der Position fixieren“.
Bauteil austauschen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.8, „Bauteil austauschen“.
Aktives Messen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.10, „Aktives Messen“.
Automatischer Aufbau einer Reling für eine Transportstrecke. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.5.4, „Automatischer Aufbau einer Reling für eine Transportstrecke“.
Teil Übersicht. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.3.5, „Teil Übersicht“.
Kommentar zu Bauteil. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.4.12, „Kommentar zu Bauteil“.
Arbeitsblätter erstellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.5.1, „Arbeitsblätter erstellen“.
Sofern mehrere Baugruppen vorhanden sind, werden alle Baugruppen ausgewählt.
Sofern mehrere Baugruppen vorhanden sind, wird nur die markierte Baugruppe ausgewählt.
Dieser Befehl steht zur Verfügung, wenn die gesamte Baugruppe ausgewählt ist.
Wenn Sie den Befehl Menü erweitern anklicken, stehen Ihnen zusätzlich noch folgende Befehle zur Verfügung:
Der Befehl ist nur aktiv, wenn sich der Mauszeiger über dem Bauteil befindet. Das Rotationszentrum wird beim Aktivieren an die aktuelle Position des Mauszeigers gesetzt. Beim Drehen und bei gestarteter Animation erfolgt nun die Drehung um das Rotationszentrum.
Automatisierter Drehvorgang (Abbruch durch erneutes Anklicken des Befehls)
Die folgende Abbildung zeigt das Untermenü von Ansichten.
6 achsenbezogene Perspektiven sowie eine Iso-, Di- und Trimetrische Ansicht können gewählt werden.
...dreht ein Bauteil mit der markierten Fläche frontal (senkrecht) zum Betrachter.
--> Bauteil dreht sich mit der angeklickten Fläche nach vorne.
öffnet das Fenster Rotation festlegen. Tragen Sie einen Zahlenwert ein und klicken Sie auf den zugehörigen „Achsenbutton“. --> Die Drehung wird unmittelbar in der 3D Voransicht ausgeführt.
Wählen Sie die Achse und den Abstand der Schnittebene zur Achse. Je nach Vorzeichen entsteht dadurch ein Versatz in positiver bzw. negativer Richtung. Diese Eingabe wird in die 2D-Ableitung übernommen.
Außerhalb der Baugruppe steht der Befehl Baugruppe -> Transparenz zur Verfügung.
Hiermit können Sie die Transparenz eines Körpers regulieren.