Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Rohteilsuche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils oder Fertigteile, die aus einem bestimmten Rohteil produziert werden können.
Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann. Sobald die Ausmaße des fertigen Erzeugnisses das Rohteil an nur einem Punkt überschreiten, ist es nicht oder nur sehr schlecht verwendbar.
Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt). Je weniger Material entfernt werden muss, desto höher wird ein Teil in der Ergebnisliste bewertet. Dies ist für die Herstellungskosten entscheidend.
Im Bauteilvergleich lässt sich das Fertigteil jederzeit visuell mit den gefundenen Rohteilen vergleichen.
Klicken Sie auf Rohteilsuche.[51]
Selektieren Sie links unter Verlauf das gewünschte Suchteil.
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor:
Wählen Sie unter Einstellungen im Listenfeld aus zwischen ...
Maximaler Verschnitt im Rohteil
Der maximale Verschnitt definiert, wieviel Material vom Rohteil entfernt werden darf.
Auflösung: (16 | 32 | 64 | 128)
Die Auflösung steuert die Suchqualität. Bei höherer Auflösung werden mehr Details erfasst, sodass die Suche länger dauert.
Schließt das Dialogfenster und startet die Rohteilsuche unmittelbar. |
|
-> Die Rohteilsuche wird nun mit einem kleinen Vorschaubildchen angezeigt.
Bestimmen Sie unter Suchen in das zu durchsuchende Verzeichnis. Wählen Sie unter "nach" die Option Einzelteilen.
Klicken Sie .[52]
-> Die Suchergebnisse werden aufgelistet. Die Spalte Rohteilsuche zeigt Überstand und Verschnitt. Im Tooltip ist der Verschnitt rot markiert.
Optional können Sie Such- und Vergleichsteil in den Bauteilvergleich laden. Wenn Sie die Maus über eine Ergebniszeile führen, werden entsprechende Schaltflächen angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit Suchteil vergleichen.
Im Bauteilvergleich stehen verschiedene Vergleichsfunktionen zur Verfügung. Details zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
[51] Bei einer Suche mit einem einzigen Suchteil rufen Sie die Rohteilsuche aus dem Standard Suchmethoden-Bereich auf. Das hat den Vorteil, dass sie mit anderen Suchen wie Volltextsuche (evtl. geometrisch nicht fassbare Zusatzinformationen wie z.B. Material), Variablensuche oder Topologiesuche) kombiniert werden kann.
Bei einer Suche mit vielen Suchteilen ist weiterhin die Rohteilsuche über die Purchineering-Funktionalität wichtig. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.14.3, „Rohteilsuche“.
[52] Die Kombination mit Geometrische Suche (3D), Skizzensuche (2D) und Farbsuche ist nicht möglich.