powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.10.1. Topologiesuche: Das Wichtigste auf einen Blick
Funktionsbeschreibung

Die Topologiesuche eignet sich besonders gut, wo einzelne Merkmale wie Größe, Abstände, Winkel, Muster, etc. evtl. charakteristischer sind als die Form. Sie ist ohne textuelle Information und ohne Referenzteil ausführbar. Sie eignet sich auch zum "Herantasten" an das gewünschte Teil. Ergebnisteile einer Suche können über die Teileinformation (neue) Suchbegriffe liefern oder als Referenzteil für eine folgende geometrische Suche dienen.

Topologiesuche hier beispielhaft mit den Suchbedingungen Kreismuster und Symmetrie

Topologiesuche hier beispielhaft mit den Suchbedingungen Kreismuster und Symmetrie

Topologiesuche hier beispielhaft mit den Suchbedingungen Kreismuster (Anzahl Muster: 1) und Symmetrie (Rotationssymmetrie: symmetrisch)

Topologiesuche hier beispielhaft mit den Suchbedingungen Kreismuster (Anzahl Muster: 1) und Symmetrie (Rotationssymmetrie: symmetrisch)

Ablauf
  1. Aufruf:

    Klicken Sie im aufgeklappten Menü der erweiterten Suchmethoden auf Topologiesuche.

    -> Das gleichnamige Dialogfenster öffnet sich.

  2. Suchbedingung hinzufügen

    Klicken Sie auf den entsprechenden Button.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie die Maus über einen Funktionsbutton führen, werden im Tooltip die entsprechenden Informationen angezeigt.

    -> Die Suchbedingung wird unterhalb mit den entsprechenden Parametern angezeigt.

    Suchbedingung "Größe" hinzugefügt

    Suchbedingung "Größe" hinzugefügt

    Klicken Sie danach auf den oder die gewünschten Parameter und bestätigen Sie mit Klick auf den grünen Haken.

    Sie können beliebig viele Suchbedingungen hinzufügen, Sie können aber auch nur mit einer einzigen Bedingung suchen.

    • Schaltflächen

      • : Die Zeile der betreffenden Suchbedingung wird wieder entfernt.

      • Der eingegebene Wert wird wieder entfernt.

      • Schließen des Dialogs mit Übernahme des angezeigten Eingabewertes.

      • Schließen des Dialogs ohne Übernahme von Änderungen.

    • Syntax für die Eingabefelder:

      • Gleichheit: =34.45 (hier kann das = auch weggelassen werden)

      • Größer / kleiner: >34.34 (äquivalent: >=, <, <=)

      • Bereich/Intervall: 34.5-35.5

        Benutzen Sie diese Option auch für das Setzen von Toleranzen.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen.

    Übernehmen

    Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

    Starten Sie dann die Topologiesuche mittels Suche starten.

    Übernehmen und Suchen

    Schließt das Dialogfenster und startet die Topologiesuche.

    Abbrechen

    Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

    -> Die Auswahl wird im Dialogbereich der Suchmethoden angezeigt.

  4. Klicken Sie Suche starten.

    -> Die Ergebnisse werden auf einer eigenen Registerseite aufgelistet. Wenn Sie die Maus über ein Ergebnis führen, können Sie das Ergebnisteil in 3D begutachten.

    Rotationssymmetrisches Ergebnisteil mit Kreismuster

    Rotationssymmetrisches Ergebnisteil mit Kreismuster