Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Volltextsuche bietet sich an ...
...als Standardsuche bei Normteil- und Herstellerkatalogen
Suche nach Bezeichnungen und Bemaßungen, technischen Daten (Kombination von Text und Zahl), die in Sachmerkmalstabelle, Klassifikation, Normbezeichnung, Normnummer, Normtext und Verzeichnisbenennungen vorkommen
Sechskantschraube M10x50
Sechskantschraube 10 50
... bei Suche nach topologischen Längenmaßen
266 147 12
... bei Teilen, die zusätzliche Informationen aus ERP/PDM-System mitbringen, z.B. Material, Oberfläche, Belastbarkeit, Preis, Lagerbestand, etc.
... bei Teilen, die geometrisch nicht beschreibbar sind, Teile ohne CAD-Geometrie, Klebstoffe, Öle, elektromagnetische Teile, alle Teile, bei denen die äußere Form unerheblich ist
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.2, „Volltextsuche“.
Das Dialogfenster Variablensuche zeigt standardmäßig die ERP-Variablen, bietet sich also an, wenn nach Material, Oberfläche, Lagerbestand, etc. gesucht wird.
Ebenso werden klassifizierte Variablen wie z.B. Bestellnummer global auf jeder Verzeichnisebene angezeigt.
Außerdem werden die gemeinsamen Variablen der links in der Verzeichnisstruktur selektierten Verzeichnisebene angezeigt (unter Suchen in das aktuell selektierte Verzeichnis auswählen).
Für jede Variable finden Sie mathematische Vergleichsoperatoren:
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.3, „Variablensuche“.
Die Geometrische Suche (3D) wird auf Basis eines Referenzteils eingesetzt.
Die Geometrische Suche (3D) bietet sich an ...
... bei fehlender textueller Auszeichnung oder Klassifizierung (insbesondere bei Eigenteilen)
... wenn kein passender Suchbegriff bekannt ist (evtl. geringe Spezialkenntnisse)
... bei unterschiedlichen Herstellerangaben für ein und dasselbe
... während der Modellierungsphase, um das Erzeugen von Dubletten zu vermeiden
Die Geometrische Suche (3D) liefert eine Ergebnisliste mit Angabe zur prozentualen Ähnlichkeit.
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.4, „Geometrische Suche (3D)“.
Angenommen es ist kein Referenzteil für eine "Geometrische Suche (3D)" vorhanden, aber Sie haben vor Augen, wie das Teil aussehen muss; dann setzen Sie die Skizzensuche (2D) ein. Skizzieren Sie das Teil oder importieren Sie eine Skizze.
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.5, „Skizzensuche (2D)“.
Sofern in Katalogen für die Teiledarstellung Farben verwendet sind, können Sie die Farbsuche zusätzlich einsetzen.
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.6, „Farbsuche“.
Die Rohteilsuche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils oder Fertigteile, die aus einem bestimmten Rohteil produziert werden können.
Beispiel Fertigteil aus Rohteil: Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann.
Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt).
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.7, „Rohteilsuche“.
Bei Partielle Suche suchen Sie nach bestimmten Features, Mustern und Anordnungen in Bauteilen (Baugruppen), nicht nach Bauteilen an sich.
Selektieren Sie in 3D die gewünschten Features.
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.8, „Partielle Suche“.
Eigenfertigungsteile aus Halbzeugen etc. können mit der Klassifikation 2.0 Suche einfach gefunden werden.
Kein Referenzteil vorhanden -> Referenzteil auf Vorlagenbasis mit Filterassistent spezifizieren -> Suche ausführen
Basistemplates können durch kundenspezifische Templates erweitert werden.
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.9, „Klassifikation 2.0 Suche“.
Wenn kein Referenzteil für eine Geometrische Suche (3D) existiert, können Sie alternativ ebenso gut die Topologiesuche einsetzen.
Die Verwendung der Topologiesuche bietet sich bei Teilen an, die weniger über ihre Form charakterisiert sind, als über spezielle Features. Ein Winkel beispielsweise ist seiner Form nach ein rechtwinklig gebogenes Blech, aber die Anzahl, Größe und Anordnung seiner Bohrlöcher charakterisiert ihn eindeutig.
Suche nach speziellen topologischen Eigenschaften, die charakteristisch für das benötigte Bauteil (auch innerhalb großer Baugruppen) sind:
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.10, „Topologiesuche“.