powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.8.2. Dockingfenster Anwendungsfälle (Online)

In der Teileauswahl und in der Teileansicht werden Anwendungsfälle aus der Wissensdatenbank in einem eigenen Dialogbereich Anwendungsfälle (Online) angezeigt.

Jeder Anwendungsfall wird genau auf der Verzeichnis- oder Projektebene angezeigt, auf der er gepostet wurde.

Ein-, Ausschalten

Im Kontextmenü von Menü- und Werkzeugleisten finden Sie den Punkt Anwendungsfälle (Online). Per Auswahlkästchen können Sie die Anzeige des Dialogbereichs ein- und ausschalten.

Wenn Sie auf den Schriftzug im Dialogbereich klicken, können Sie den Bereich mit gehaltener Maustaste verschieben oder als eigenes Fenster aus der Anwendung herausnehmen. Mit Klick auf den Pin schalten Sie den Bereich groß oder klein. Wenn Sie im geöffneten Zustand auf den Pin klicken, wird der Dialogbereich fixiert.

Wenn ein Verzeichnis oder Projekt selektiert ist, welches einen Anwendungsfall enthält, wird die Anzahl der Anwendungsfälle in einem roten Kästchen angezeigt.

Selbst Anwendungsfall posten

Sie können auch selbst aktiv teilnehmen und Anwendungsfälle posten. Sobald Sie registriert sind, wird der entsprechende Bereich angezeigt. Zum Registrieren klicken Sie im Dialogbereich unten auf den Link.