powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.3.1. Variablensuche: Das Wichtigste auf einen Blick
Funktionsbeschreibung

Bei der Variablensuche suchen Sie nach Werten ganz bestimmter Variablen.

Im Dialogfenster werden grundsätzlich alle ERP-Variablen angezeigt (bei vorhandener ERP-Integration) und klassifizierte Variablen wie die CNSORDERNO (Bestellnummer).[45] Mit diesen Variablen können Sie katalogübergreifend suchen.

[Hinweis] Hinweis

Die Bestellnummern lauten in verschiedenen Katalogen unterschiedlich. Durch die Klassifizierung nach CNSORDERNO haben Sie die Möglichkeit ohne Kenntnis des genauen Variablennamens, nur mit Kenntnis der Nummer katalogübergreifend zu suchen.

Sie können auch Platzhalter am Ende der Nummer verwenden.

Beispiel:

12345*

Die Platzhaltersuche funktioniert auch bei der ERP-Nummer.

Außerdem werden im Dialogfenster geometrische Variablen angezeigt, welche der aktuell selektierten Verzeichnisebene gemeinsam sind. Die obige Abbildung zeigt beispielhaft die gemeinsamen Variablen von Katalog Norm -> ISO -> Schrauben.

[Hinweis] Hinweis

Achten Sie darauf, dass unter Suchen in die Option Aktuelles Verzeichnis oder Verzeichnis fixieren gewählt ist.

Beispiel: Aktuelles Verzeichnis (Schrauben)

Beispiel: Aktuelles Verzeichnis (Schrauben)

Ablauf
  1. Klicken Sie im aufgeklappten Menü der erweiterten Suchmethoden auf Variablensuche.

    -> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

  2. Tragen Sie bei einer oder mehreren angezeigten Variablen einen Wert ein.

    -> Die entsprechende Zeile wird mit einem Icon gekennzeichnet.

  3. Bestimmen Sie den logischen Operator.

    =     gleich
    >     größer
    <     kleiner
    >=    größer gleich
    <=    kleiner gleich
    x-y   von - bis
  4. Optional können Sie auch manuell Variablen hinzufügen.

    Nach Klick auf Variable hinzufügen wird eine leere Zeile angelegt. Tragen Sie den gewünschten Variablennamen und deren Wert ein. Mit Klick auf kann der Eintrag wieder entfernt werden.

    Beispiel: Die Variable "P" wurde mit Wert gleich 2 hinzugefügt.

    Beispiel: Die Variable "P" wurde mit Wert gleich 2 hinzugefügt.

  5. Klicken Sie auf Übernehmen.

    Übernehmen

    Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

    Starten Sie dann die Variablensuche mittels Suche starten.

    Übernehmen und Suchen

    Schließt das Dialogfenster und startet die Variablensuche unmittelbar.

    Abbrechen

    Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

    -> Die Auswahl wird im Dialogbereich der Suchmethoden angezeigt.

  6. Klicken Sie Suche starten.

    -> Die Ergebnisse werden aufgelistet.

    Bei Suche nach einer Klassensystemvariablen wird die Spalte Klassensystemwerte angezeigt (sofern im Eigenschaften-Dialog aktiviert [re. Maustaste über Spaltenkopf]).

Die gemeinsamen Variablen werden auch im Dialogbereich Vorschläge angezeigt. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.6.4.3.2, „Variablensuche: Aufruf aus Dialogbereich "Vorschläge"“.

Ebenso basiert der Filter Assistent auf diesen gemeinsamen Variablen. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.6.4.12.1, „Schnelle Filtersuche mit Autofiltern“.



[45] Die angezeigten Klassensystemvariablen sind administrativ per Konfig-Eintrag bestimmt. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.7.5.19.2, „Block [VARSEARCHCLSVARS]“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.