powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.14.3.2. Ergebnisliste

Beim Report Fertigteile für Rohteil suchen zeigt die Ergebnisliste Fertigteile, welche aus dem Rohteil erzeugt werden können.

Beim Report Rohteile für Fertigteil suchen zeigt die Ergebnisliste Rohteile, aus denen das Fertigprodukt erstellt werden kann.

In der beispielhaften Abbildung beträgt der Verschnitt 4,2%.Verschnitt

In der beispielhaften Abbildung beträgt der Verschnitt 4,2%.

Verschnitt: Mehrvolumen des Rohteils (vgl. Einstellungsdialog: Maximaler Verschnitt im Rohteil)

Überstand: Fehlvolumen im Rohteil (vgl. Einstellungsdialog: Tolerierter Fehler im Fertigteil)

Zusätzlich zur Prozentangabe wird das Volumen angezeigt.

Bauteile aus der Ergebnisliste müssen nicht unbedingt geöffnet werden, da die 6 Vorschaubilder das jeweilige Bauteil von allen Seiten zeigen und Volumenfehler rot gekennzeichnet sind.

Dies sind sehr nützliche Informationen. Denn noch ist das Teil nicht verbaut und es kann ein anderes Rohteil aus dem Lagerbestand verwendet werden. Mit dem Report bekommt der Benutzer alle notwendigen Informationen.