powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.5.18.8. Blocks [<specification of types>]

[DE]

Definition der Verschraubungstypen:

Die Schlüssel "Unit", "Hole" und "Counterbore" gehören zu den Verschraubungstyp-Filtern (Default).

Format:

  • ClassIdsSide=ClassNames

    • Side: Die Seite, an die diese Klassen angebaut werden kann (Boltside, Nutside).

    • ClassNames: Alle Klassen der Klassifikation "PCon".

  • Description: Die Beschreibung, die der Benutzer sieht.

  • Unit, Hole, Counterbore:

    Die Einheit, Bohrung und Senkbohrung unter der dieser Verschraubungstyp verfügbar ist (getrennt durch Komma).

    Die Groß-/Kleinschreibung ist wichtig und muss korrekt sein.

[EN]

Definition of the connection types:

The keys "Unit", "Hole" and "Counterbore" are part of the connection type filters (default).

Format:

  • ClassIdsSide=ClassNames

    • Side: The side the classes can be placed (Boltside, Nutside).

    • ClassNames: All classes of the classification "PCon".

  • Description: The description the user will see.

  • Unit, Hole, Counterbore:

    The unit, hole and counterbore where this connection type is available (multiple values have to be stated separated by comma).

    The lower/upper case is important and has to be correct.