powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.9.2.1. Überblick

Alle Einstellungen werden mit Standard-Konfigurationsdateien unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_Setup vorgenommen.

Welche Applikation durch eine Datei gesteuert wird, erkennen Sie direkt am Dateinamen.

Es gibt zwei Typen von Dateien:

  • menustructure_<name of application>.cfg

    Beispiel:

    menustructure_PARTdataManager.cfg
    menustructure_PARTProject.cfg

    In "menustructure" Konfigurationsdateien ist die Struktur an sich definiert, also welche Menüs, Menüpunkte, Toolbars, Buttons und Kontextmenüs prinzipiell vorhanden sind.

    [Hinweis] Hinweis

    Normalerweise müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern, da diese nur für die vorgegebene Struktur verantwortlich sind. Die Sichtbarkeit von Elementen der Benutzeroberfläche wird durch Konfigurationsdatei vom Typ menuvisibility<name of application>.cfg gesteuert.

    Details zu menustructure_<name of application>.cfg finden Sie unter Abschnitt 1.7.9.2.2.1, „menustructure_PARTdataManager.cfg“.

  • menuvisibility<name of application>.cfg

    Beispiel:

    menuvisibility_PARTdataManager.cfg
    menuvisibility_PARTProject.cfg

    In "menuvisibility" Konfigurationsdateien ist die Sichtbarkeit von UI-Elementen definiert.

    Die Datei ist unterteilt in Blöcke, welche bestimmte Modi repräsentieren (Einsteiger, Professionell oder Rollen-abhängige Modi [bei ERP-Integration]).

    Jeder Modus enthält eine Liste von Schlüsseln, welche die einzelnen Funktionen/UI-Elemente (in Menüs, Toolbars und Kontextmenüs) repräsentieren.

    Der Schlüsselwert kann true (Element sichtbar) oder false (Element versteckt) sein. Setzen Sie einfach den Schlüsselwert wie gewünscht. Wenn Sie durch die Schlüssel klicken, werden auf der rechten Seite im Dialogbereich Dokumentation die entsprechenden Abbildungen der Benutzeroberfläche angezeigt, so dass Sie sofort die Beziehung zwischen Funktionselement und Konfigeinstellung herstellen können.

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.9.2.2.2, „menuvisibility_PARTdataManager.cfg“.

[Tipp] Tipp

Lesen Sie auch die allgemeinen Hinweise unter Benutzeroberfläche im Überblick und Volltextsuche.