powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.1.6.1. Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen

Die Mapping-Information ist als Vorschlag zu verstehen. Dieser ist zu überprüfen, danach kann die Zuordnung erfolgen.

Entsprechend der Hinweise aus PARTlinkManager, Spalte ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE werden zuerst die Projekte "project.prj", "project2.prj" und "project4.prj" im Update Manager bearbeitet, bei denen bereits ein Mapping erfolgreich durchgeführt wurde.

Im Update Manager erkennen Sie ein erfolgreich durchgeführtes Mapping daran, dass im Dialogbereich Zeilenzuordnung sowohl die Spalte Alter Datensatz wie auch die Spalte Neuer Datensatz Daten enthalten.

Update Manager

Update Manager

4.16.3.1.6.1.1. project.prj zuordnen (Normbezeichnung angepasst)

Im Update Manager wird die komplette Katalogstruktur angezeigt. Einzelne Projekte oder ganze Verzeichnisse können selektiert und bearbeitet werden.

Update Manager

Update Manager

Das Symbol mit Ausrufezeichen signalisiert, dass sich im Projekt die Normbezeichnung (NB) oder Werte geändert haben. Trotzdem wurde ein Mapping erfolgreich durchgeführt (d.h., ein Datensatz für die Zuordnung vorgeschlagen), denn sonst würde das rote x-Symbol angezeigt werden.

  1. Öffnen Sie im Update Manager "project.prj" und selektieren Sie eine Zeile.

    Prüfen Sie, ob die Tabellenwerte im alten und neuen Datensatz identisch sind,

  2. Selektieren Sie die korrekte Tabellenzeile.

  3. Bestätigen Sie die Zuordnung mit Klick auf den grünen Haken .

    -> Durch den Befehl Zuordnung bestätigen ändern sich unmittelbar die Werte in den Spalten Active State und Requested State.

    -> Im Indexbaum wird die Projektzeile nun als zugeordnet angezeigt.

    Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der anderen Projektzeile.

    -> Nun wird das ganze Projekt als zugeordnet angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    In klaren Fällen bietet es sich an, ganze Verzeichnisse per Kontextmenübefehl Bestätigen und neue Versionen freigeben zuzuordnen, bzw. freizugeben.

4.16.3.1.6.1.2. project2.prj zuordnen (Verzeichnis geändert)

Das Pfeilsymbol auf Projektebene signalisiert, dass das Projekt verschoben wurde.

Im Dialogbereich Zeilenzuordnung unter Zugeordnetes Projekt sehen Sie im Projektpfad, dass ein Unterverzeichnis eingefügt wurde.

Ansonsten bestehen keine Änderungen.

Ordnen Sie per Kontextmenübefehl Bestätigen und neue Versionen freigeben das ganze Projekt zu.

Ergebnis:

4.16.3.1.6.1.3. project4.prj zuordnen (Verzeichnis geändert und Normbezeichnung angepasst)

Das Pfeilsymbol auf Projektebene signalisiert, dass das Projekt verschoben wurde, das Ausrufezeichen , dass eine NB- oder Werteänderung vorliegt.

Im Dialogbereich Zeilenzuordnung unter Zugeordnetes Projekt sehen Sie im Projektpfad, dass ein Unterverzeichnis eingefügt wurde.

Wählen Sie jeweils in der Tabelle die passende Zeile, sodass die Tabellenwerte im alten und neuen Datensatz identisch sind.

Bestätigen Sie die Zuordnung unter Neuer Datensatz mit Klick auf den grünen Haken oder im Indexbaum über den Kontextmenübefehl Bestätigen und neue Versionen freigeben.

Im Indexbaum wird das Projekt nun mit bestätigter Zuordnung angezeigt.