powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.9.2.4. Einstellungen in partsolu.cfg
  • sortToolbars

    Im Schlüssel sortToolbars unter $CADENAS_DEFAULT_USER -> Block [TWEAKMENU] wird die Position der Toolbars gespeichert. Beim Neustart der Applikation werden die gesetzten Positionen wiederhergestellt.

    Beispiel:

    toolbarOrderTop=Standard,Assembly,Details,Export,\n,Views,LinkDatabase,Addsap,IndexTree

    Der Wert des Konfig-Schlüssels wird beim Schließen der Applikation auf 0 gesetzt.

  • Schlüssel PARTdataManager_Mode (oder PARTproject_Mode)

    In diesem Schlüssel wird der Modus (Einsteiger / Professionell), welcher beim Öffnen der Applikation verwendet wird, gespeichert. Unter Extras Menü -> Mode auswählen können Sie die Einstellung jederzeit ändern.

  • Weitere durch Tweak-Konfigs gesteuerte Applikationen zufügen

    Wenn Sie eine neue Applikation zufügen möchten, welche durch Tweak-Einstellungen gesteuert wird, fügen Sie den Applikationsnamen als Wert des Schlüssels processedApps unter the $CADENAS_USER/partsolu.cfg ein. Erzeugen Sie zwei oben beschriebenen Konfigurationsdateien. Kopieren Sie einfach den Inhalt von menustructure_PARTdataManager.cfg und menuvisibility_PARTdataManager.cfg für einen schnellen Start.