powered by CADENAS

Manual

Manual

4.12.2.4. Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail

Um unkontrollierter Teile-Neuanlage vorzubeugen, kann es sinnvoll sein, den Export ins CAD zu beschränken. In diesem Fall soll dem Konstrukteur die Möglichkeit gegeben werden, das benötigte Bauteil per E-Mail zu beantragen.

Die entsprechende Schaltfläche findet sich in der ERP-Werkzeugleiste.

Mit Klick auf die Schaltfläche Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellung kann entweder in PARTlinkManager (rollenunabhängig) oder in PARTadmin (rollenabhängig) erfolgen.

[Hinweis] Hinweis

Wichtigste Einstellung ist die Deklaration des E-Mail-Servers. Am einfachsten ist es, diese Einstellung im PARTlinkManager zu setzen, ansonsten muss die Einstellung für jede Rolle separat getätigt werden.

  • PARTlinkManager -> Extras -> ERP-Umgebung konfigurieren -> Register PARTdataManager Einstellungen -> E-Mail Benachrichtigung

    Grundeinstellung rollenunabhängig

    PARTlinkManager: E-Mail Benachrichtigung

    PARTlinkManager: E-Mail Benachrichtigung

    Die Einträge werden aus der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/plinkcommon.cfg gelesen.

    Beispiel:

    [MAIL]
    TEMPLATE=$CADENAS_SETUP/linkdbtemplate_$(CADENAS_LANGUAGE).html
    SENDTO=j.flotho@cadenas.de
    SUBJECT=Neue ERP-Nummer
    SERVER=mailserver.company.internal
  • PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Rollen Auswahl -> Registerseite E-Mail

    Grundeinstellung rollenabhängig

    PARTadmin E-Mail Benachrichtigung

    PARTadmin E-Mail Benachrichtigung

    Die Einträge werden aus der Konfigurationsdatei plinkgroups.cfg gelesen.

    Beispiel:

    [Rollenname]
    TEMPLATE=$CADENAS_SETUP/linkdbtemplate_$(CADENAS_LANGUAGE).html
    SENDTO=name@cadenas.de
    SUBJECT=My special subject
    SERVER=mailserver.company.internal

    [Hinweis] Hinweis

    Die rollenbezogene hat gegenüber der allgemeinen Einstellung Vorrang!

Gestaltung des Dialogfensters

Die Gestaltung des Dialogfenster wird konfiguriert unter $CADENAS_SETUP/erpcustom.cfg -> Block [USERDIALOG(Rollenname)]. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.11, „Timestampnummer an/aus“.

Beispiel:

[USERDIALOG(ECAT4)]
NB=NB,Normbezeichnung:,0,0,,0,1,,,,,
NTLANG=NTLANG,NTLANG:,0,0,,0,1,,,,,
NN=NN,Norm:,0,0,,0,1,,,,,
LINALANG=LINALANG,LINALANG:,0,0,,0,1,,,,,
Werkstoff=MAT_NAME,Werkstoff:,1,1,,1,1,material_assign.cfg,full,,.*
PriceDE=PRICE4,Price Germany:,1,1,[cint(20*rnd+10)],1,1,,,,[0-9]*,0,1,1,,,,[0-9]*

Diese Konfiguration wird sowohl für den Dialogaufruf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen als auch für den Dialogaufruf Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail verwendet.

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen: Zum Basisdialog wird ein Feld für die ERP-Nummer hinzugefügt.

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen: Zum Basisdialog wird ein Feld für die ERP-Nummer hinzugefügt.

Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail: Zum Basisdialog werden die entsprechenden Felder aus plinkcommon.cfg bzw. plinkgroups.cfg hinzugefügt.

Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail: Zum Basisdialog werden die entsprechenden Felder aus plinkcommon.cfg bzw. plinkgroups.cfg hinzugefügt.