powered by CADENAS

Manual

Manual

4.2.4.3. Zusatzfunktionalität

  • ERPADDTABLE

    Diese Tabelle wird nur bei Kopplung von ERP-Systemen benötigt.

    Bei der Werteübergabe wird ein Feld mit einem bestimmten Variablenwert zugefügt.

  • MAPPING

    Diese Tabelle wird nur bei Kopplung von ERP-Systemen benötigt.

    Hier wird eine Beziehung zwischen den Bezeichnungen in PARTsolutions und dem ERP-System hergestellt.

    Anpassung erfolgt kundenspezifisch.

  • NBTABLE

    Wenn der ursprünglich gebildete Dateiname zu lang wäre, wird ein Ersatzname gebildet.

    Die Tabelle stellt die eindeutige Zuweisung der veränderten Dateinamen sicher.

    Anpassung erfolgt kundenspezifisch.

  • REPLACE_TABLE

    Bei Aufruf bestimmter Norm- oder Herstellerteile erscheint ein Fenster, in welchem Verweise auf andere Teile gelistet werden, welche anstatt der ursprünglichen Auswahl geladen werden können. Die Tabelle dient als Zuordnungstabelle.

    Optional können betroffene Teile im PARTdataManager Verzeichnisbaum mit einem Symbol gekennzeichnet werden.

    Alte Norm ersatzlos gestrichen

    Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie

    Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie und alte Norm gesperrt

    Symbole - Verzeichnisbaum

    Symbole - Verzeichnisbaum

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.3.3, „replace_std.cfg“.