powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.2.2. Status nach Update auf Bikecompany V2 und vor Bearbeitung mit Update Manager
  1. Installieren Sie Bikecompany V2.

  2. Achten Sie darauf, dass im Protokoll-Dialog die Nachricht Linkdatenbank wurde aktualisiert ausgegeben wird.

    Erscheint diese Nachricht nicht, bestand während der Installation keine Verbindung zur Linkdatenbank.

  3. Klicken Sie im PARTlinkManager auf die Schaltfläche Abfragen, um die Ansicht zu aktualisieren.

    Geben Sie im Filter der Spalte PSOL Projekt "bike*" ein, um nur die Zeilen der zu bearbeitenden Projekte anzuzeigen.

    Aktueller Status und Beantragter Status vor der Bearbeitung im Update Manager

    Aktueller Status und Beantragter Status vor der Bearbeitung im Update Manager

    [Hinweis] Hinweis

    Mit Klick auf das Icon Alte Bauteilversionen ausblenden werden nur noch die aktuellen Versionen angezeigt, also die, welche im Projektnamen keine Versionsnummer enthalten.

    Änderungen im PARTlinkManager

    • Spalte PSOL Projekt:

      Die aktuelle Version enthält nur noch 4 Datensätze. Die Datensätze der alten Version sind in der Spalte PSOL Projekt durch die Versionsnummer im Projektnamen gekennzeichnet. Die aktuelle Version führt keine Versionsnummer im Namen.

    • Spalte Aktueller Status:

      Bei den alten Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Freigegeben" angezeigt.

      Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Gesperrt" angezeigt.

      Vergleiche den Zustand nach der Bearbeitung in Abb. „Aktueller Status und Beantragter Status nach der Bearbeitung im Update Manager“.

    • Spalte Beantragter Status:

      Bei den alten Projekten wird "Ausgelaufen" angezeigt.

      Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Erneuert" angezeigt.

  4. Wechseln Sie in den PARTdataManager:

    Änderungen im PARTdataManager

    • Das Projekt "Speiche" ist nicht mehr vorhanden (vgl. Abb. „PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V1“).

      Das Projekt "Griffe" ist neu hinzugekommen.

    • Alle Projekte werden in Rot angezeigt, weil die Exportbedingung nicht mehr erfüllt ist.

      ((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))

      ACTIVE_STATE steht nicht mehr auf "Freigegeben", sondern zunächst (vor der Bearbeitung im Update Manager) auf "Gesperrt".

    • Sie haben im PARTdataManager die Möglichkeit, entweder die alte oder die aktuelle Version (die gerade neu installierte) zu laden.

      Öffnen Sie beim Projekt "Kolben" den Kontextmenübefehl Versionen.

      Nach einem Update können über den Kontextmenübefehl "Versionen" zuvor installierte Versionen geöffnet werden - sofern beim Installieren die Option Alle behalten oder Anzahl von Versionen gewählt worden war.

      Nach einem Update können über den Kontextmenübefehl "Versionen" zuvor installierte Versionen geöffnet werden - sofern beim Installieren die Option Alle behalten oder Anzahl von Versionen gewählt worden war.

    • Öffnen Sie die alte Version.

      PARTdataManager: Alte Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager

      PARTdataManager: Alte Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager

      [Hinweis] Hinweis

      Die Statusanzeige (Ampel) steht auf grün, was der eingestellten Exportbedingung entspricht (sowohl ERP_PDM_NUMBER vorhanden, als auch der Wert in der Spalte ACTIVE_STATE ist Freigegeben).

    • Öffnen Sie die aktuelle Version.

      PARTdataManager: Aktuelle Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager

      PARTdataManager: Aktuelle Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager

      [Hinweis] Hinweis

      Die Statusanzeige (Ampel) steht auf rot.

      Es ist zwar bei zwei Zeilen eine ERP_PDM_NUMBER eingetragen, aber der Eintrag in der Spalte ACTIVE_STATE zeigt Gesperrt. Die Bedingung für Ampelschaltung auf grün = Exportfreigabe, ist also nicht erfüllt.

      In der neuen Version fehlt die Zeile "Kolben 50" und die Zeile "Kolben 100" ist dazugekommen (kann also noch keine ERP_PDM_NUMBER bekommen haben).