powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.4.5.2.3. Fingerprints verwalten

Mit Fingerprints verwalten können Sie einerseits überprüfen, ob Ihr Katalog genau die gewünschten Fingerprints enthält und andererseits nachträglich Anpassungen vornehmen.

Beispiel

Beispiel

Im Folgenden sind Vorgehensweise und Dialoge detailliert erläutert:

  1. Markieren Sie den gewünschten Katalog oder ein beliebiges Unterverzeichnis.

    Aufruf: Fingerprints verwalten

    Aufruf: Fingerprints verwalten

  2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken Sie auf den Menüpunkt Fingerprints verwalten.

    -> Es öffnet sich der Dialog Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste.

    Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

    Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

    Sie haben nun per Auswahlkästchen folgende Optionen:

    • Versteckte Projekte berücksichtigen

    • Nur Fingerprints für ausgewählte Templates anzeigen

      Wenn Sie das Auswahlkästchen nicht aktivieren, dann werden die Fingerprints für alle Templates überprüft.

      Ansonsten nur Fingerprints für die aktivierten Templates. (Mehrfachauswahl erfolgt mit der STRG-Taste.) Templates, die Sie nicht benutzen, können so für die Überprüfung ignoriert werden.

      • Schnelle Suche

      • Schnelle Suche (größenabhängig)

      • Standard-Suche

      • Standard-Suche (größenabhängig)

      • Umfassende Suche

      • Umfassende Suche (größenabhängig)

      • Skizzensuche (schwarz-weiß)

      • Skizzensuche (Farbe)

      • Suche nach Profilen

      • Suche nach Profilen (größenabhängig)

      • Dublettensuche

      • Dublettensuche (größenabhängig)

      • Farbsuche

    • Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit)

      Wenn Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird eine Optionsauswahl aktiviert.

      Wählen Sie für die Berechnung der Verzeichnisstatistiken eine der drei folgenden Optionen.

      Projekt wird in Verzeichnisstatistik als vollständig gerechnet...

      • ... Nur falls alle Zeilen vorhanden sind

      • ... Falls Mindestensprozentsatz vorhanden

      • ... Falls alle Zeilen oder Mindestanzahl vorhanden

      Für Erläuterungen siehe nächster Punkt.

  3. Klicken Sie auf OK.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Vorhandene Fingerprints mit einer Auflistung aller gewünschten Verzeichnisse und Projekte.

    Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, werden hinter den Projekten Statistiken angezeigt, ansonsten bleibt dieser Bereich leer. Sobald Sie in der linken Dialoghälfte eine Zeile selektieren, werden in der rechten Dialoghälfte die einzelnen Ausprägungen mit den einzelnen Algorithmen angezeigt. Die Auswahlkästchen zeigen je nach Aktivierungszustand, ob der betreffende Algorithmus vorhanden ist.

    Sie können nun die einzelnen Verzeichnisse bis hinunter zur Projektebene durchsehen und auf evtl. fehlende Fingerprints/Algorithmen überprüfen.

    Vorhandene Fingerprints: Dialog ohne Verzeichnisstatistiken

    Vorhandene Fingerprints: Dialog ohne Verzeichnisstatistiken

    Vorhandene Fingerprints: Dialog mit Verzeichnisstatistiken. In dieser beispielhaften Abbildung werden alle Projekte als vollständig ausgewiesen (siehe links), obwohl viele Ausprägungen keine Fingerprints enthalten (siehe rechts). Dies liegt daran, dass jedes Projekt den geforderten Mindestprozentsatz an Zeilen mit berechneten Fingerprints aufweist.

    Vorhandene Fingerprints: Dialog mit Verzeichnisstatistiken. In dieser beispielhaften Abbildung werden alle Projekte als vollständig ausgewiesen (siehe links), obwohl viele Ausprägungen keine Fingerprints enthalten (siehe rechts). Dies liegt daran, dass jedes Projekt den geforderten Mindestprozentsatz an Zeilen mit berechneten Fingerprints aufweist.

    Die Hintergrundfarben Grün, Gelb, Rot und Blau geben einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit von Elementen:

    Eine Zeile gilt als vollständig, falls jeder Algorithmus vorhanden ist. Für die Einfärbung der Projekte und Verzeichnisse wird ermittelt, ob alle Projekte die Anforderungen aus dem vorherigen Dialog erfüllen.

    Element vollständig

    Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind alle Algorithmen vorhanden. Damit gilt sie als vollständig.

    Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. Siehe oben.

    Element unvollständig: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind nicht alle Algorithmen verwendet.

    Element fehlt: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind keine Algorithmen vorhanden.

    Element veraltet: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind veraltete Algorithmen verwendet.

    [Hinweis] Hinweis

    Beispiel mit 2 Projekten:

    1. Projekt hat 3 Zeilen, für alle 3 sind Fingerprints da => 100%

    2. Projekt hat 4 Zeilen, für 3 sind Fingerprints da => 75%

    Die folgende Liste zeigt jeweils, bei welcher Auswahl, welche Projekte als "vollständig" gelten.

    • Auswahl: Nur falls alle Zeilen vorhanden sind -> Ergebnis: 1. Projekt gilt als vorhanden, das 2. nicht

    • Auswahl: Falls Mindestprozentsatz vorhanden - 50%: -> Ergebnis: Beide Projekte gelten als vorhanden

    • Auswahl: Falls Mindestprozentsatz vorhanden - 80%: -> Ergebnis: Das 1. Projekt gilt als vorhanden.

    • Auswahl: Falls Mindestanzahl vorhanden - 3: -> Ergebnis: Beide Projekte gelten vorhanden, da für beide 3 da sind.

    • Auswahl: Falls Mindestanzahl vorhanden - 100: -> Ergebnis: 1. Projekt gilt als vorhanden, da alle Zeilen vorhanden sind.

    Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, wird außerdem im Dialogfenster Vorhandene Fingerprints ganz oben eine Projekt-übergreifende Statistik angezeigt.

    • Anteil vorhandener Projekte: Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. (Erläuterung siehe oben.)

    • Anteil kompletter Zeilen: Wieviele Projekte enthalten Fingerprints für alle Zeilen?

    • Anteil vorhandener Algorithmen: Wieviele Algorithmen sind über alle Projekte (entsprechend der anfänglichen Verzeichnisauswahl und Templateauswahl!) hinweg in den Fingerprints enthalten?

  4. Fehlende Fingerprints hinzufügen

    Optional können Sie fehlende Fingerprints hinzufügen.

    Sobald Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Dialogbereich zusätzlich eingeblendet.

    Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet

    Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet

    Gründe für das nachträgliche Hinzufügen von Fingerprints könnten z.B. sein:

    • Für spezielle firmeninterne Abläufe möchten Sie den prozentualen Anteil von Zeilen mit Fingerprints für spezielle Projekte erhöhen, um die Ergebnisqualität bei der Geometrischen Suche zu verbessern.

    • In einer späteren Katalogversion sind neue Algorithmen hinzugekommen und Sie möchten deswegen Fingerprints neu erstellen.

    Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

    1. Markieren Sie oben im Verzeichnisbaum die gewünschten Projekte oder Verzeichnisse (Mehrfachauswahl ist mittels STRG-Taste möglich).

    2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

      -> Im Dialogbereich Projekte auswählen wird die Auswahl angezeigt.

    3. Zeilen und Algorithmen festlegen

      Algorithmen: Aktivieren Sie bei den gewünschten das Auswahlkästchen.

      Prozentualer Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "10%" verwendet.

      Sie können diesen Wert nun anpassen.

      Absoluter Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "3" verwendet.

      Sie können diesen Wert nun anpassen.

  5. Klicken Sie auf OK.

    Sofern die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen deaktiviert war, wird das Dialogfenster ohne weitere Aktionen geschlossen.

    Wenn die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen aktiviert war, startet die Generierung. Der Fortschrittsbalken Im Dialogbereich Indexaktualisierung zeigt den Fortschritt.

    Nach erfolgreicher Generierung der Fingerprints erscheint die Meldung Der Index für die geometrische Suche wurde aktualisiert.

    Im vorliegenden Beispiel wurden die Fingerprints für ein Projekt im Verzeichnis "Zylinderschrauben" neu erstellt.

    Im vorliegenden Beispiel wurden die Fingerprints für ein Projekt im Verzeichnis "Zylinderschrauben" neu erstellt.