powered by CADENAS

Manual

Manual

4.5.8.5. Beispiel 4: Direkte Datenbankverbindung und Automatischer Benutzer-Login

Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen für Automatisches Login beim Start von PARTdataManager und direkter Client-Datanbankverbindung (= Verwendung der Option Kataloge und Suche über AppServer oder Suche über AppServer ).

Voraussetzungen

  • ODBC auf Client einrichten

    Bei den Einstellungsoptionen Kataloge und Suche über AppServer und Suche über AppServer wird die Verbindung zwischen Client und Linkdatenbank direkt hergestellt. D.h., es muss auf dem Client ODBC eingerichtet sein.

    [Hinweis] Hinweis

    Im Gegensatz dazu ist dies bei Option Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer nicht notwendig, da die Verbindung zur Linkdatenbank über den AppServer erfolgt.

    Der Name der beim Einrichten der ODBC-Verbindung verwendet wird, muss identisch sein mit dem Eintrag unter PARTlinkManager -> Extras Menü -> ERP-Umgebung konfigurieren -> Registerseite Datenbank -> Name.

  • Umgebungsvariable CADENAS_DATA auf Client setzen

    Die Umgebungsvariable $CADENAS_DATA muss gesetzt sein und auf das Datenverzeichnis (auf dem Server) zeigen.

    [Hinweis] Hinweis

    Im Gegensatz dazu ist dies bei Option Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer nicht notwendig, da die Verbindung zu $CADENAS_DATA über den AppServer erfolgt.

Die folgenden Einstellungen sind auf dem AppServer vorzunehmen:

  1. Automatisches Einloggen aktivieren

    PARTadmin -> Kategorie ERP-Umgebung -> Datenbank Anmeldung -> Automatisches Einloggen aktivieren

    Wenn beim Start von PARTdataManager kein Login-Dialog für die Benutzeranmeldung erscheinen soll, achten Sie darauf, dass die Option Automatisches Einloggen aktivieren aktiviert ist.

  2. Benutzer anlegen

    Wechseln Sie zur Kategorie ERP-Umgebung -> Benutzer.

    Legen Sie unter Benutzer-Rollen Zuweisung links unter Benutzer mit Klick auf Neu die gewünschten Benutzer mit dem Windows-Benutzernamen an und aktivieren Sie jeweils rechts die gewünschten Rolle(n).

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn nur eine Rolle zugewiesen ist, startet PARTdataManager ohne weitere Dialoge. Wenn mehrere Rollen zugewiesen sind, erscheint der Rollen-Auswahldialog.

    [Hinweis] Hinweis

    Der für die automatische Anmeldung verwendete Benutzer (oder auch mehrere) muss natürlich in der Datenbank angelegt sein.

  3. Geben Sie unter Automatische Anmeldung einen beliebigen Datenbankbenutzer (entsprechend der gewünschten Rechte) mit Passwort an.

    Das Eingabefeld unter Anmelde-Dialog bleibt leer und wird nicht benötigt.

Ergebnis: PARTdataManager startet ohne Anmeldedialog. In der Statuszeile sehen Sie den aktuell eingeloggten User und seine Rolle.