Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Änderungen der Default-Konfiguration können in ein zweites Setup-Verzeichnis geschrieben werden. Auf diese Weise ist sofort offensichtlich, ob überhaupt Änderungen vorgenommen wurden, in welchem Umfang und welche genau. Das Default_User Verzeichnis ist dann ebenso verwaltet, da es sich innerhalb von SETUP befindet).
Um die Funktion zu
aktivieren, spezifizieren Sie eine Umgebungsvariable CADENAS_SITESETUP (z.B.
in der Datei start.env
). Das Verzeichnis muss
bereits angelegt sein. Zum Beispiel:
CADENAS_SITESETUP=$CADENAS/sitesetup
Wenn die Funktion aktiv ist und irgendeine PARTsolutions-Anwendung versucht auf SETUP zu schreiben, dann wird automatisch eine Kopie der entsprechenden Konfigurationsdatei unter SITESETUP angelegt und die Änderungen werden dort gespeichert. Wird der Default-Zustand wieder hergestellt, wird die entsprechende Datei automatisch wieder unter SITESETUP gelöscht.
In der Benutzeroberfläche unter Kategorie Konfigurationsdateien können Sie den Filter Nur geänderte Schlüssel (SITESETUP) setzen. Es werden dann nur geänderte Schlüssel angezeigt.
Die Dialogbereiche Kommentar für aktuelle Installation und Letzte Änderungen stehen bei aktiviertem SITESETUP zusätzlich zur Verfügung.
Kommentar für aktuelle Installation
Im Dialogbereich Kommentar für aktuelle Installation können bei Änderungen Kommentare abgegeben werden (z.B. Grund der Änderung)
Einträge
werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml
gespeichert.[25]
Im Dialogbereich Letzte Änderungen werden die letzten Werteänderungen des aktuell selektierten Schlüssels mit Datum aufgelistet.
Mit Klick auf kann ein Eintrag entfernt werden. Mit Doppelklick auf einen Wert in der Spalte Alte Werte oder Neue Werte wird dieser Wert erneut gesetzt.
Einträge
werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml
gespeichert.[26]
Via "Conditions" können Sie einfach
bedingte Abschnitte in der start.env
Ihrer Installation
spezifizieren und so verschiedene Setup-Verzeichnisse nutzen. Siehe hierzu
unter ???.
Unter ? Menü -> Systeminfo/Support (oder F7-Taste) -> PARTsolutions variables können Sie die Variable §CADENAS_SITESETUP ebenfalls finden. Die Variable ist zum entsprechenden Verzeichnis verlinkt. (Sie müssen allerdings für das Verzeichnis die entsprechenden Rechte besitzen.)