Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Zusätzlich zur
Aktivierung des Skripts erp_export_ts.vbb
können Sie per
Konfigurationsdatei steuern, ob beim Export einer Zeile, die noch keine ERP-Nummer enthält, ein
Dialogfenster zur Vergabe des Werkstoffs (und anderer
Felder) erscheinen soll. Der Eintrag ist im PARTdataManager sofort
sichtbar.
[dialogOnExport] activ=1 *=0 norm/=1
Der Schlüssel activ
(0/1) steuert die
grundsätzliche Aktivierung des Exportdialoges.
0: Die automatische Vergabe der ERP-Nummer läuft stumm, ohne Dialog ab. Die Nummer wird im PARTdataManager sofort angezeigt. Danach läuft unmittelbar der Export ab. Die Nummer wird mit den Teileeigenschaften ans CAD übergeben.
1: Zusätzlich zur automatischen Vergabe der ERP-Nummer erscheint das Dialogfenster Neue Ident-Nummer. Hier können Sie über das Listenfeld den gewünschten Werkstoff auswählen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.10, „Basic design of "new ident-no." dialog box - erpcustom.cfg -> Block [USERDIALOG]“). Dieser wird dann vor dem Export ebenfalls in die Linkdatenbank eingetragen und als Teileeigenschaft beim Export mit übergeben.
Zusätzlich können Sie per Konfig-Eintrag spezifizieren, ob der Dialog bei allen Teilen erscheinen soll oder nur bei Teilen Normenkataloges.
[dialogOnExport] *=0 norm/=1
Beim Export von Zeilen, die bereits eine ERP-Nummer enthalten, erscheint kein Dialog.
Genausogut könnte die beschriebene Funktionalität auch in Kombination mit einer Exportbedingung (siehe ???) eingesetzt werden. Beide Funktionen sind an sich unabhängig. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Bedingungen sinnvoll ineinandergreifen.