powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.5.18.1.5. Key "ShowSynchronizationMenu"

[DE]

Ein-/ausschalten des Synchronisierungs-Menü. Ausgeschaltet kann man per GUI die Vorberechnungsdatei nicht manuell aktualisieren.

[EN]

Enable/disable the synchronization menu. If disabled the precalculation file cannot be updated per GUI manually. Default: false.

Vorberechnungsdatei aktualisieren

Block PARTconnection -> Schlüssel ShowSynchronizationMenu -> Wert 0/1

Die Schaltfläche ist ausgeblendet, da ein manuelles Aktualisieren der Vorberechnungsdatei entweder nicht nötig oder nicht sinnvoll ist.

Beim allerersten Aufruf der Funktion Verschraubung werden alle möglichen Verschraubungselemente indiziert. Sie erkennen dies am Fortschrittsbalken.

Nach Katalogupdates wird die Vorberechnungsdatei automatisch aktualisiert.

Nach neuen ERP-Zuweisungen sollte die Aktualisierung automatisch per Scripting erfolgen. Siehe Abschnitt 1.10.2.1, „Verschraubungen“.