powered by CADENAS

Manual

Manual

4.17.8.3. Skripting - erweiterte Möglichkeiten

  • Export

    • Standard

      Für die Exportierbarkeit ist ausschließlich der rot/grün Status der obersten Baugruppe verantwortlich; bei Anwahl von Export wird nur dieser Status geprüft.

      Die Steuerung des rot/grün Status wird unabhängig hiervon in PARTadmin unter Rollen --> Export-Einschränkung festgelegt.

      Siehe hierzu im PARTsolutions Handbuch für Administratoren im Abschnitt PARTadmin --> Rollen.

      Sofern nicht per Skripting eingegriffen wird, wird in der Stückliste der gleiche rot/grün-Status angezeigt wie in der Tabelle.

    • Spezielle Bedingungen

      Per Skripting läßt sich der Status der Hauptebene beliebig steuern:

      Denkbar und sinnvoll wären z.B. folgende Abfragen:

      • Stehen alle Unterbaugruppen auf grün?

      • Stehen alle Teile in den Unterbaugruppen auf grün?

      • Ausnahme zulassen: "NO CAD"-Teile dürfen auch rote Ampeln haben.

      • Gibt es bestimmte Variablen mit einem bestimmten Wert?

      • beliebige weitere Abfragen

      Ist kein Script vorhanden, wird der rot/grün Status der Haupttabelle genommen.

  • Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

    • Baugruppe kann nur Nummer bekommen, wenn alle Unterbaugruppen und Teile ebenfalls Nummer haben.

[Hinweis] Hinweis

Achten Sie bei einem Update darauf, dass zusätzlich verwendete Skripte ebenfalls berücksichtigt werden!