powered by CADENAS

Manual

Manual

4.17.9. Volltextsuchindex aktualisieren bei LinkDB-Änderung / plinkcommon.cfg -> Block [Common] -> Key "UPDATESEARCHINDEX"

Aktualisiert den Volltextsuchindex bei jeder LinkDB-Änderung.

[Common]
UPDATESEARCHINDEX= 0/1

Wertebereich: 0/1 (Default: 0)

Bis V9.08 wurde der Schlüssel verwendet, dass beim Hinzufügen einer ERP-Nummer sofort der ERP-Suchindex aktualisiert wurde (lokal auf dem Client).

Ab V10 wird beim Hinzufügen einer ERP-Nummer immer ein Eintrag in die LOGTABLE gemacht. Und damit wird der ERP-Suchindex von einer "Task" auf dem AppServer aktualisiert. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.5.6.2.3.1, „Loggen von LinkDB-Änderungen“.

Das lokale Erzeugen auf dem Client ist deshalb ab V10 per Default ausgeschaltet (UPDATESEARCHINDEX=0).

Wird der Wert auf 1 gesetzt, dann erscheint beim Anstoßen des Katalogupdates eine Meldung, ob Sie den ERP-Suchindex nach der Installation automatisch aktualisieren möchten.

Möchten Sie die ERP-Suchindexe nach der Installation automatisch aktualisieren?

Möchten Sie die ERP-Suchindexe nach der Installation automatisch aktualisieren?