powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.6. Hintergrundinformationen

Abb. „Diagramm: Workflow - Katalogupdate“ zeigt die Vorgänge bei einem Katalogupdate auf:

  1. PARTadmin -> Katalogaktualisierung

    Vergleich des Katalogdatums

  2. Vergleich der Projekte

    Projektpfad, Projektname und Normnummer werden auf Änderungen geprüft.

    • Wenn Projekte entfallen, wird dies an der Versionsnummer des "alten" Projekts kenntlich gemacht.

    • Wenn eine neuere Version hinzukommt, wird dies an der Versionsnummer des alten Projekts kenntlich gemacht und es wird ein neues Projekt erzeugt.

    • Kann keine Beziehung zu einem bestehenden Projekt hergestellt werden kann, wird ein neues Projekt erzeugt.

Die Punkte 1 und 2 werden grundsätzlich ausgeführt, auch wenn keine ERP-Integration besteht.

  1. Vergleich der Projektzeilen (Speziell dieser Punkt ist Bestandteil von Abschnitt 4.16.3, „Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Zuweisungsprobleme mit Update Manager beheben“)

    "Zusätzliche Projektzeilen" (siehe im Diagramm) können keine Verknüpfung in der LinkDB haben. Es erfolgt keine weitere Prüfung.

    Bei allen Projektzeilen, die eine Verknüpfung in der LinkDB haben, kann eine genaue Überprüfung der Änderungen (Projekt, Tabelle, Geometrie) erfolgen.

    Außerdem werden die Werte der Spalten "ACTIVE_STATE" und "REQUESTED_STATE" in der LinkDB neu gesetzt.

Diagramm: Workflow - KatalogupdateKatalogupdateDiagramm

Diagramm: Workflow - Katalogupdate