powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.6.1.2. Key "SynchronizeMode"

[DE]

Synchronisierungsmodus: Nur mit Admin-Rechten möglich. Bezieht sich auf den Startvorgang des Verschraubungstools.

Das Synchronisierungsmenü muss u.U. in der PARTconnection Konfiguration im SETUP-Verzeichnis eingeschalten werden.

  • ask: Nachfragen falls Daten nicht mehr aktuell.

  • askerp: Nachfragen falls Daten nicht mehr aktuell (bei aktiviertem ERP immer).

  • blink: Synchronisierungsmenü (GUI) aufblinken bei nicht aktuellen Katalogdaten.

  • manual: Niemals nachfragen (Default).

  • daily: Jeden Tag automatisch aktualisieren.

  • weekly: Jede Woche automatisch aktualisieren.

  • monthly: Jeden Monat automatisch aktualisieren.

[EN]

Synchronization Mode: Only possible with admin rights. Refers to the startup process of the bolted connection tool.

It may be necessary to enable the synchronization menu in the PARTconnection configuration file in the SETUP directory.

  • ask: Ask if data is out of date.

  • askerp: Ask if data is out of date (always when ERP is enabled).

  • blink: Blink synchronization menu button (GUI) if data is out of date.

  • manual: Never ask (Default).

  • daily: Automatically update each day.

  • weekly: Automatically update each week.

  • monthly: Automatically update each month.