Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden werden ein paar Beispiele zur Verdeutlichung gegeben.
Der Konstrukteur darf in der SAP-MM-Maske Einträge vornehmen.
In diesem Fall entspräche der Ablauf der Darstellung unter Abschnitt 3.3.8.4, „Neuanlage von DIS und Material“.
Der Konstrukteur startet den Export mit An CAD übertragen , der PLM-Prozess läuft im Hintergrund ab, er nimmt Änderungen in der MM-Maske vor und speichert die Auswahl ab. Das Bauteil wird an das CAD-System übertragen.
Der Konstrukteur darf keine Einträge in der SAP-MM-Maske vornehmen, weil dies ist der Normenstelle vorbehalten ist.
In diesem Fall würde bei einem Bauteil, welches noch nicht in PLM und ERP erfasst ist (es hat noch keine ERP_PDM_NUMBER) die Statusanzeige auf Rot stehen.
Der Konstrukteur klickt auf Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail .
Der Dialog E-Mail verschicken übersendet die benötigten Bauteilinformationen an die Normenabteilung.
Die Normenabteilung startet nun mittels Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen die Prozesse SAP PLM und SAP MM.
Sobald das Bauteil eine ERP_PDM_NUMBER hat, steht die Statusanzeige auf Grün.
Der Konstrukteur startet nun den Export mittels An CAD übertragen .
Man könnte auch mit einer zusätzlichen Statusanzeigen-Farbe Gelb arbeiten:
Die Statusanzeige wechselt auf Gelb, sodass die Beantragung des Bauteils auch für andere sichtbar wird.
Die Normenabteilung wird per E-Mail über die Anfrage benachrichtigt.
Diese vollendet die Bauteilanlage, indem Sie die SAP MM Maske aufruft.
Danach steht das angeforderte Bauteil mit Grün zum Export zur Verfügung.