powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15.2.2.3. Bearbeitung im Update Manager
  1. Öffnen Sie nun im PARTlinkManager über Extras -> Update Manager den Update Manager.

  2. Klappen Sie im Indexbaum die Katalogstruktur von Bikecompany auf.

    Beim Öffnen der Struktur wird automatisch aktualisiert.

  3. Links im aufgeklappten Baum (Dialogbereich Kataloge) sehen Sie folgendes:

    1. 4 Zeilen sind ohne Änderungen und werden mit dem Zeilensymbol angezeigt.

    2. Die Zeilen "Kolben 50" und "Kolbenring 50" sind nicht mehr vorhanden .

    3. Das Projekt "Speiche" ist komplett nicht mehr vorhanden .

  4. Deaktivieren Sie (=zugeordnete Zeilen ausblenden) und aktivieren Sie (alles ohne Update-Informationen ausblenden).

    -> Es werden nun nur noch Verzeichnisse und Projekte angezeigt, in denen Zuordnungen zu bearbeiten sind.

  5. Für das Bearbeiten von Zuordnungen gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

    1. Projekte und Ausprägungen einzeln bearbeiten

      Markieren Sie links im Dialogbereich Kataloge die zu bearbeitende Ausprägung (hier im Beispiel "Speiche 2".

      Klicken Sie rechts im Dialogbereich Zeilenzuordnung auf Zuordnung bestätigen oder auf Zuordnung aufheben und speichern (im Falle eines als gelöscht markierten Datensatzes ist der Effekt derselbe).

      -> Es erscheint die Bestätigungsmeldung: "Die Zeilenzuordnung wurde erfolgreich aufgehoben!"

      -> Wenn Sie mit der gefilterten Baumansicht arbeiten, verschwindet die gerade bearbeitete Ausprägung einfach.

      -> Wenn Sie mit der ungefilterten Baumansicht arbeiten, dann erscheint an der bearbeiteten Ausprägung jetzt das Icon mit dem grünen Häkchen .

    2. Alles auf einmal bestätigen

      Sie können die einzelnen Ausprägungen auch zuerst nur prüfen und abschließend alles auf einmal bestätigen.

      Selektieren Sie das Katalogverzeichnis "Bikecompany" und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Bestätigen und neue Versionen freigeben.

  6. Egal wie Sie vorgegangen sind - abschließend sieht es so aus:

    Das Katalogverzeichnis, die einzelnen Projekte und einzelnen Ausprägungen haben nun das grüne Häkchen.

  7. Öffnen Sie den PARTdataManager und selektieren Sie den Katalog "Bikecompany".

    PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V2

    PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V2

  8. Öffnen Sie das Projekt "Kolben". (Vergleiche Abb. „PARTdataManager: Aktuelle Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager“.)

    PARTdataManager: Neue Version "Kolben" nach Bearbeitung durch Update Manager

    PARTdataManager: Neue Version "Kolben" nach Bearbeitung durch Update Manager

    In der neuen Version fehlt die Zeile "Kolben 50" und die Zeile "Kolben 100" ist dazugekommen (kann also noch keine ERP_PDM_NUMBER bekommen haben).

    Die Statusanzeige (Ampel) steht bei "Kolben 60" und "Kolben 80" wieder auf grün, da die eingestellte Rollen-Bedingung erfüllt wird.

  9. Öffnen Sie nun PARTlinkManager bzw. klicken Sie im PARTlinkManager auf die Schaltfläche Abfragen, um die Ansicht zu aktualisieren.

    Geben Sie im Filter der Spalte PSOL Projekt "bike*" ein, um nur die Zeilen von Bikecompany anzuzeigen.

    Aktueller Status und Beantragter Status nach der Bearbeitung im Update Manager

    Aktueller Status und Beantragter Status nach der Bearbeitung im Update Manager

    In der Spalte Aktueller Status stehen die alten Datensätze nun auf Ausgelaufen und die aktuellen Datensätze auf Freigegeben.