powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.5.1. Materialmapping ohne ERP-Integration

Bei PARTsolutions ohne ERP-Integration wird eine zusätzliche, "virtuelle" Spalte CNSMAT eingeblendet. Vor dem Teileexport wählen Sie dort das gewünschte Material aus.

Das Dialogfenster "Wert eingeben" öffnet sich nach Klick in die Spalte CNSMAT.

Das Dialogfenster "Wert eingeben" öffnet sich nach Klick in die Spalte CNSMAT.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Zusammenhänge:

  • Vorbereitungen

    • Damit in der Tabelle die Spalte CNSMAT angezeigt wird, müssen Sie unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen -> Tabelle die Option Materialauswahl anzeigen aktivieren.

      Materialauswahl anzeigenMaterialauswahl anzeigen

      Materialauswahl anzeigen

    • Konfigurationsdateien bezüglich PARTsolutions

      Links: $CADENAS_SETUP/material.cfg - Rechts: $CADENAS_SETUP/material.def

      Links: $CADENAS_SETUP/material.cfg - Rechts: $CADENAS_SETUP/material.def

      1. $CADENAS_SETUP/material.cfg

        Die in der Spalte CNSMAT auswählbaren PARTsolutions-Materialien sind in der Konfigurationsdatei material.cfg hinterlegt.

        Sie können jederzeit entsprechend der vorgegebenen Struktur auch eigene Materialien hinzufügen.

        Der Blockname in eckigen Klammern enthält den Überbegriff.

        Die Schlüssel enthalten folgende Informationen:

        • desc: Default-Begriff. Dieser wird im PARTdataManager angezeigt, wenn keine Übersetzungen in der Datei material.def hinterlegt sind.

        • Density: Dichte

        • DensityUnitBase: Die Grundeinheit für Dichte

      2. $CADENAS_SETUP/material.def

        Die Datei enthält die Übersetzungsbegriffe der Materialien. Diese Begriffe werden im PARTdataManager angezeigt.

        [Wichtig] Wichtig

        Der Blockname ist hier NICHT der Überbegriff dieses Materials aus der material.cfg, sondern der Wert, der in dem Eintrag „desc“ gesetzt ist.

  • Im PARTdataManager öffnen Sie vor dem Export mit Klick in das entsprechende Feld der Spalte CNSMAT den Dialog Wert eingeben.

    Das Dialogfenster "Wert eingeben" öffnet sich nach Klick in die Spalte CNSMAT.

    Das Dialogfenster "Wert eingeben" öffnet sich nach Klick in die Spalte CNSMAT.

    Es wird die anhand der material.def übersetzte Materialbezeichnung angezeigt.

  • Konfigurationsdateien bezüglich CAD-System (hier beispielhaft für Inventor)

    Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten PARTsolutions-Materialen korrekt auf die entsprechenden CAD-System-Materialien gemappt sind.

    Links: Inventor/Design Data/MaterialMapping.xml - Rechts: $CADENAS_SETUP/ifadeskinv.cfg

    Links: Inventor/Design Data/MaterialMapping.xml - Rechts: $CADENAS_SETUP/ifadeskinv.cfg

    1. $CADENAS_SETUP/If<cadname>.cfg

      Im Block [MatMap] wird der PARTsolutions-Materialname (links des Ist-Gleich-Zeichens) mit dem CAD-Materialnamen (rechts des Ist-Gleich-Zeichens) verknüpft.

      [Wichtig] Wichtig

      Der PARTsolutions-Materialname ist in diesem Fall wieder aus der material.cfg und zwar dieses Mal NICHT die Description, sondern der Überbegriff (Blockname in eckigen Klammern).

    2. Public Documents \ AutoDesk \ Inventor \ Design Data – MaterialMapping.xml

      Die Inventor XML-Datei mit allen in Inventor verfügbaren Materialien. Hier finden Sie den internen Inventor-Materialnamen, den Sie in $CADENAS_SETUP/ifadeskinv.cfg im Block [MatMap] eintragen müssen. Der interne Name ist direkt als solcher gekennzeichnet:

      <Style InternalName= „<NUMBER>:<MATERIALNAME> “

      Alternativ können Sie ein Teil nach Inventor exportieren, dort dann die iProperties aufrufen, und hier auf der Registerseite „Physikalisch“ nachsehen, welche Materialien im Listenfeld vorhanden sind und sich die genaue Bezeichnung dort holen.

  • Physikalische Eigenschaften in PARTdataManager nachsehen

    PARTdataManager -> Extras Menü -> Physikalische Eigenschaften des Bauteils

    Sofern Sie in den oben genannten PARTsolutions-Konfigurationsdateien bei einem selbst zugefügten Material die entsprechenden Werte angegeben haben, werden nun im PARTdataManager Dichte und die übrigen physikalischen Eigenschaften korrekt berechnet.

  • Materialattribut im CAD-System

    Beispiel anhand Inventor: Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert"

    Die folgende Abbildung zeigt unter CNS_CNSMAT den entsprechenden Übersetzungsbegriff (hier im Beispiel den deutschen) des Materials.

    Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert" -> CNS_CNSMAT

    Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert" -> CNS_CNSMAT

  • Physikalische Eigenschaften des übergebenen Bauteils im CAD-System

    Beispiel anhand Inventor: Inventor iProperties –> Registerseite "Physikalisch"

    Die folgende Abbildung zeigt, dass das PARTsolutions-Material korrekt auf das Inventor-Material gemappt wurde und die Masse anhand der Materialwerte aus Inventor berechnet wurde.

    Inventor iProperties -> Registerseite "Physikalisch"

    Inventor iProperties -> Registerseite "Physikalisch"