powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.9.1. Zusätzliche Einträge zu existierendem BOM vermeiden

Um zu verhindern dass in NX oder Solid Edge (evtl. auch anderen CAD-Systemen) beim Speichern auf einer bestehenden Baugruppe, die durch eine andere CAD-Integration erstellt wurde, zusätzliche Einträge in einem existierenden BOM gemacht werden (also 2 oder mehr Vorkommen von jedem Eintrag), verwenden Sie bitte folgende Einstellungen.

Diese Einstellungen sind bei NX voreingestellt und deaktiviert. Die Einträge setzen die entsprechenden NX-Session-Einstellungen auf die benötigten Werte für korrekte Multi-CAD-Funktionalität und stellen sich sofort, nachdem die notwendige Aktion beendet ist, wieder zurück. Weil dies Session-Einstellungen sind, erfordern sie keinen NX-Neustart und sind nicht dauerhaft - werden mit der nächsten Session auf Kunden-Defaults zurückgesetzt, sogar wenn der Reset auf unserer Seite aus irgendeinem Grund fehlschlägt.

ifugnx.cfg:

# ...NXOpen::Preferences::SessionPdm::SynchroniseOnSaveTypeComplete : 0 (default)
# ...NXOpen::Preferences::SessionPdm::SynchroniseOnSaveTypeNone : 1
#:INACTIVE;NxOption_02=SynchroniseOnSave=0

Dieser Schlüssel kann aktiviert und auf 1 gesetzt werden. Dies wird in NX bewirken, dass kein zusätzliches Baugruppen BOM erstellt wird, wenn bereits eines durch ein anderes CAD erstellt wurde. Dies wird dadurch erreicht, dass die "SynchroniseOnSave session" Einstellung während der Speichern-Aktion auf "None" gesetzt wird. Die CAD-Schnittstelle wird für normale Funktionalität (z.B. wenn kein "fremdes" BOM existiert) noch ein BOM erstellen.

ifnxteamcenter.cfg:

#:INACTIVE;SynchroniseOnLoad=0 

Dieser Schlüssel kann aktiviert und auf 2 (None) gesetzt werden. Dies wird in NX bewirken, Baugruppen, welche durch die oben erwähnte Speichern-Aktion erstellt wurden, korrekt zu laden (das heißt, seine eigenen Baugruppen-Beziehungsdaten zu verwenden, wie Referenz-Sets and Constraints, anstatt zu versuchen sie vom "fremden" BOM zu erraten). Dies wird sicherstellen, dass Baugruppen während des Exports korrekt geladen werden. Aber manuelles Öffnen mit in der Option falsch gesetzten Werten wird weiterhin zu einer defekten Baugruppe führen; so sollten Kunden mit MultiCAD auf jeden Fall diese Einstellung in ihren Defaults auf 2 setzen.