powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4.4. FLM-Server

[Hinweis] Hinweis

Um Lizenzen vom Typ "Floating" verwenden zu können, muss bereits ein FLM-Dienst auf einem Rechner (FLM-Server) im Netzwerk installiert sein.

Ggf. können auch ein oder zwei weitere FLM-Server als Backup eingerichtet werden.

Detaillierte Informationen zur Installation eines FLM-Servers finden Sie unter Einrichten eines FLM-Servers in WINDOWS.

Starten Sie die FLM-Server Lizenzverwaltung, indem Sie in PARTadmin -> Kategorie Lizenzverwaltung den Button Starte Lizenzserver-Verwaltung... klicken.

In diesem Modus haben Sie Zugriff auf alle Einstellungsoptionen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in diesem Kapitel.

[Hinweis] Hinweis

Sollte auf dem Verwaltungs-Client keine PSOL-Installation zur Verfügung stehen, verwenden Sie den PARTadmin aus der FLM-Installation (welcher immer mitinstalliert wird). Beachten Sie aber, diesen mit "padmin.exe -flm" zu starten (ist bereits im Windows-Startmenü unter CADENAS -> Lizenzadministration (FLM Serververwaltung) so eingetragen), damit er im FLM-Modus gestartet wird. Eigene Verknüpfungen müssen dann ebenfalls so angepasst werden.

Unter Windows -> Services -> CADENAS Floating License Service V11 -> Kontextmenü "Properties" sehen Sie den Installationspfad des FLM-Servers.

Unter Windows -> Services -> CADENAS Floating License Service V11 -> Kontextmenü "Properties" sehen Sie den Installationspfad des FLM-Servers.

-> Die Lizenzserver-Verwaltung wird geöffnet (Kategorie FLM-Server).

-> Das Dialogfenster Verbindung mit FLM-Server herstellen... wird geöffnet. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.4.4.1, „Dialogbereich "Verbundene Server"“.