powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.2.6.2. Update Manager - Projekte mit komplexerem Zuordnungsprozess

Bei den Projekten "project3.prj", "project5.prj", "project6.prj" und "project7.prj" wurde das Projekt und die Normnummer (NN) umbenannt, zusätzlich das Verzeichnis geändert und die Normbezeichnung (NB) angepasst.

Aber selbst solch komplexen Änderungen werden vom Update Manager erkannt und zugeordnet.

Wenn Projekte oder Zeilen in der neuen Version fehlen, erkennen Sie dies an einer leeren Spalte unter Neuer Datensatz.

Suchfunktion (Registerseite Suchen)

Für Projekte, die nicht gemappt werden konnten oder wenn ein falsches Projekt zugeordnet wurde, benutzen Sie die Suchfunktion Projekt suchen und suchen nach einem ähnlich klingenden Projektnamen bzw. ähnlichen Werten.

  1. Klicken Sie auf das Icon Projekt suchen .

  2. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Projekt suchen oder auswählen.

  3. Wählen Sie die Registerseite Suchen.

  4. Tragen Sie Variablen und Werte des alten Datensatzes ein. Falls Sie eine Bestellnummer kennen, die in irgendeiner Spalte steht, können Sie auch damit suchen.

  5. Klicken Sie Suche starten.

    -> Die Suchergebnisse werden aufgelistet.

  6. Führen Sie auf dem gewünschten Suchergebnis einen Doppelklick aus.

    -> Das neue Projekt wird unter Zeilenzuordnung -> Zugeordnetes Projekt angezeigt.

    Die Werte werden unter Neuer Datensatz eingetragen. (Falls Sie den Doppelklick auf Projektebene ausgeführt haben, passen Sie evtl. noch die Tabellenzeile an.)

    Verfahren Sie mit anderen Projektzeilen genauso.

  7. Bestätigen Sie die Zuordnung mit Klick auf den grünen Haken .

    -> Es erscheint eine entsprechende Meldung.

    Außerdem erscheint im Indexbaum ein grünes Häkchen auf der bearbeiteten Projektzeile.

Suchfunktion (Registerseite Auswählen)

Eine weitere Möglichkeit den passenden Datensatz zum alten Projekt zu finden, besteht darin, parallel zum alten Indexbaum den neuen Indexbaum zu öffnen und über die Verzeichnisstruktur zu suchen.

  1. Klicken Sie auf das Icon Projekt suchen .

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Projekt suchen oder auswählen.

  2. Wählen Sie die Registerseite Auswählen.

  3. Klappen Sie den Baum auf.

    [Tipp] Tipp

    Sie können das Dialogfenster Suchen während des gesamten Zuordnungsprozesses geöffnet halten und auf diese Weise zügig arbeiten.

    [Hinweis] Hinweis

    Farbdarstellungen im Indexbaum sind abhängig von Rolleneinstellungen. Wenn Sie eine aktualisierte Darstellung wünschen, müssen Sie nach Änderungen den ERP-Index aktualisieren. (Für die Zuordnungsarbeit ist dies nicht essentiell.)

  4. Führen Sie auf dem passenden Projekt einen Doppelklick aus.

    -> Die Werte einer Standardzeile werden in der Spalte Neuer Datensatz bzw. Selektierter Datensatz eingetragen.

  5. Wählen Sie in der Tabelle die korrekte Zeile.

  6. Bestätigen Sie die Zuordnung mit Klick auf den grünen Haken . Verfahren Sie auf diese Weise auch mit der anderen Projektzeile.

Kontextmenübefehl Zielprojekt ändern

In klaren Fällen können Sie mittels Kontextmenübefehl Zielprojekt ändern direkt ein anderes Projekt zuweisen.

-> Das Dialogfenster Projekt auswählen wird geöffnet.

Wählen Sie im Indexbaum das gewünschte Projekt und bestätigen Sie mittels Auswählen.

4.16.3.2.6.2.1. project3.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt)

Bei Projekt3 war ein Mapping möglich, obwohl sich der Projektname geändert hat. Sie sehen den Namen des alten Projekt im Indexbaum und den Namen des neuen Projekts unter Zeilenzuordnung -> Zugeordnetes Projekt.

4.16.3.2.6.2.2. project5.prj zuordnen

Bei Projekt 5 war ebenfalls Mapping möglich, obwohl Projekt, Normnummer und Normbezeichnung umbenannt wurden.

4.16.3.2.6.2.3. project6.prj zuordnen

Bei Projekt 6 war ebenfalls Mapping möglich, obwohl Projekt und NN umbenannt wurden und sich das Verzeichnis geändert hat.

Weisen Sie das Projekt zu wie bereits oben beschrieben.

4.16.3.2.6.2.4. project7.prj zuordnen

Bei Projekt 7 war ebenfalls Mapping möglich, obwohl Projekt und NN umbenannt wurden, das Verzeichnis und der NB sich geändert haben.

Weisen Sie das Projekt zu wie bereits oben beschrieben.