powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.4.3. Vor der Kataloginstallation "Prüfen" und "Vergleichen"

[Hinweis] Hinweis

Prüfen und Vergleichen ist nur VOR der Installation möglich.

Es findet keine Installation statt!

Wenn Sie unter Katalogaktualisierung -> Online die Option Nach dem Herunterladen installieren deaktiviert hatten, dann liegen die heruntergeladenen Katalog-Dateien nun im temporären Download Verzeichnis, welches Sie im Einstellungsdialog bestimmt hatten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie Öffnen.

    -> Wählen Sie nun im Explorer-Fenster beliebig viele der gespeicherten *.cip-Dateien aus.

    Diese werden im Dialogbereich Kataloge angezeigt.

  2. Wählen Sie unter Versionen eine der Optionen.[a]

    [a] Sie finden die Einstellungsoption sowohl bei der Offline-, als auch bei der Online-Variante.

    • Alle behalten

      Optional und nicht unbedingt nötig.

      Sie können auch beispielsweise “Anzahl Versionen >=2“ wählen.

    • Nur die neue Version behalten

      Nicht empfohlen.

    • Anzahl von Versionen [2] (Default)

      Achten Sie bitte darauf, dass der Wert auf 2 oder größer steht.

      Insbesondere bei einem Update mit LinkDB-Anbindung ist dies dringend empfohlen.[7]

    Aktivieren Sie optional Originaldateien der neuen Version sichern.

    Nähere Informationen finden Sie unter Abschnitt 1.3.4.4, „Katalogversionen“.

  3. Prüfen (oder Vergleichen; siehe nächster Punkt)

    Mit Klick auf Prüfen öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

    Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

    • CIP Datei prüfen

      Prüfen der CIP-Datei auf Fehler. Listet außerdem neue, gelöschte und geänderte Projekte auf.

      Nach Klick auf die Schaltfläche findet ein Prüflauf statt, der eine Übersicht darüber gibt, welche Teilefamilien neu sind oder geändert wurden und welche im neuen Katalog nicht mehr vorhanden sind (Reiter Protokoll und Status).

      Nach Durchlauf der Prüfung erscheint z.B. folgende Meldung.

      Registerseite Protokoll

      Registerseite Protokoll

      Auf der Registerseite Status finden Sie eine genaue Auflistung des Status der einzelnen Projekte.

      Nebenstehende Tabelle zeigt die Bedeutung der Symbole.

      Feld/Spalte

      Bedeutung

      P

      Projekt

      T

      Tabelle

      3

      3D-Ansicht

      !

      Erstmaliges Erscheinen

      >

      Neue Version

      =

      Gleiche Version

      Registerseite Status

      Registerseite Status

    • Protokollieren von umbenannten Variablen

      Auf der Registerseite Protokoll werden Variablen aufgelistet, die seit der letzten Installation des Katalogs umbenannt oder gelöscht wurden.

    • ERP-Update simulieren

      [Hinweis] Hinweis

      Diese Option ist nur relevant bei vorhandener ERP-Integration.

      Simuliert die Installation der CIP und den Update der ERP-Nummern. Ohne jedoch die Installation oder die Datenbank zu verändern.

      Sollen Teile, welche bereits im CAD verbaut sind und deren Geometrie sich verändert hat, herausgefiltert werden, benutzen Sie die Option ERP-Update simulieren.

      Der Dialogbereich Status ERP beinhaltet wiederum die Registerseiten Status-Log, Tabellarischer Vergleich und 3D-Vergleich.

      Auf der Registerseite Status-Log werden alle Projekte mit altem, neuem Pfad und altem, neuem NB und geometrischer Ähnlichkeit aufgelistet.

      Bei fraglichen Teilen können Sie im tabellarischen und geometrischen Vergleich die Relevanz von geometrischen Änderungen prüfen.

      1. Selektieren Sie die Registerseite Status ERP.

      2. Wenn Sie nun auf der Registerseite Status-Log eine Zeile selektieren, wird das entsprechende Teil unter Tabellarischer Vergleich und 3D-Vergleich geladen.

        [Tipp] Tipp

        Sie können die Docking-Fenster Tabellarischer Vergleich und 3D-Vergleich wunschgemäß positionieren.

  4. Vergleichen (optional)

    Mit Klick auf Vergleichen öffnet sich die Dialogseite Katalogvergleich. Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten:

    • Schneller Vergleich

      Vergleicht die Katalogdaten und zeigt die unterschiedlichen Projekte an.

    • Detaillierter Vergleich

      Vergleicht die Katalogdaten und zeigt die unterschiedlichen Projekte inklusive Bilder und Historiedaten an.

    Katalogvergleich

    Katalogvergleich

    KatalogvergleichKatalogvergleich

    Katalogvergleich

    Unter Installierter Katalog und Komprimierter Katalog werden alte und neue Version gegenübergestellt. Zu jeder Auswahl erhält man auf den Registerseiten Projekt, Historie und Tabelle detaillierte Informationen zu Änderungen.

    Alles aufklappen
    Alles zuklappen
    Anzeige der verwaisten Projekte (nur auf einer Vergleichsseite vorhanden; blaue Schrift und Symbole)
    Anzeige der unterschiedlichen Projekte (Geometrie oder Tabelle)
    Anzeigen der equivalenten Projekte
    Nur Projekte mit ERP Nummer anzeigen
    Nur Projekte ohne ERP Nummer anzeigen

    Graue Schriftfarbe: Älter

    Rote Schriftfarbe: Neuer

    Blaue Schriftfarbe: Nur auf einer Seite vorhanden



[7] Beim Replizieren von CADENAS_DATA zwischen mehreren Standorten ist diese Einstellung erforderlich.