powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.3. Intelligentes Platzieren bei Normteilen

Mit PARTsolutions V9 gibt es einen neuen Platzierungsdialog beim Einfügen von Teilen in das CAD-System.

Platzierungsdialog

Platzierungsdialog

Dieser bietet für bestimmte Normteile intelligente Platzierungsmethoden an. Da dies die neuen V9-Normen voraussetzt, sich aber evtl. in PDM und/oder Pool bereits V8.1-Teile befinden, werden im Folgenden verschiedene Anwendungsszenarien beschrieben.

  • Einfügen eines Normteils aus dem V9-Datenstand, neu erzeugt (nicht aus Pool, nicht aus PDM)

    -> Der neue Platzierungsdialog erscheint. Der Benutzer kann wählen, ob er die CAD-Platzierungsmethode möchte oder die neue PARTsolutions Platzierungsmethode. Bei der neuen Methode können auch mehrere Lochkanten gleichzeitig selektiert werden und das Bauteil damit in einem Schritt in alle Löcher platziert werden.

  • Einfügen eines Normteils aus dem V9-Datenstand, im PDM als V8.1 generiertes Teil bereits vorhanden

    -> Die Funktionsweise bleibt gleich, auch hier ist die neue Platzierungsmethode möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass das 8.1-Teil mit einem Normstand neuer als V8.1.05 erstellt wurde, weil erst ab dieser Version die notwendigen Anfügepunkte enthalten sind. Intelligentes Platzieren funktioniert hier deshalb, weil im V9-Datenstand die Platzierungsinformationen vorhanden sind und im CAD-Teil nur die Anfügepunkte benötigt werden. Es gibt vereinzelte Ausnahmen die nicht funktionieren werden, weil der Normstand falsche oder fehlende Anfügepunkte in älteren Ständen hatte. Dies betrifft z.B. Stifte und Rohre.

  • Einfügen eines Normteils aus dem V8.1-Datenstand, egal ob es bereits im PDM existiert oder nicht

    -> Der neue Platzierungsdialog erscheint. Es ist aber nur die CAD-Platzierungsmethode zur Auswahl zugelassen, da weiterführende Informationen erst im V9-Datenstand vorhanden sind. Mit der CAD-Platzierungsmethode kann ein Bauteil in mehrere Löcher hintereinander platziert werden.

  • Einfügen eines Normteils aus dem V9-Datenstand, das im Pool bereits vorhanden ist

    -> In der Standardkonfiguration ist der Pool so konfiguriert, dass das Teil neu angelegt wird, also die V9-Platzierung verwendet wird. Für Alternativen zur Standardkonfiguration vergleiche unter Abschnitt 2.2.2.3.2, „Poolpfad für Normen bei Weiterverwendung des V8.1-Pools“.

  • Einfügen eines Normteils aus dem V8.1 Datenstand, das im Pool bereits vorhanden ist

    -> Der neue Platzierungsdialog erscheint. Es ist aber nur die CAD-Platzierungsmethode zur Auswahl zugelassen, da weiterführende Informationen erst im V9-Datenstand vorhanden sind. Mit der CAD-Platzierungsmethode kann ein Bauteil in mehrere Löcher hintereinander platziert werden.

Nicht alle Bauteile im Normenkatalog enthalten Informationen für die intelligente Platzierungsmethode. Aktuell wird von den Schnittstellen die Methode bei rotationssymmetrischen Teilen wie z.B.: Schrauben, Muttern, Scheiben und Lagern unterstützt.

Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht, bei welchen Teilen intelligentes Platzieren möglich ist.

Die Verzeichnisse "Anlagenbau", "Rohrverschraubungen" und "Zubehör" enthalten auch Teile, bei denen die Anwendung des Platzierungsdialoges nicht sinnvoll ist.

Platzierungsdialog deaktivieren

Setzen Sie in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/ifacecommon.cfg im Block Placement, im Schlüssel PL_DisplayDialog den Wert auf 0.