powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.4.11.1.1. Keys "FieldPriorizations" und "SynonymFieldPriorizationMultiplicator" - Volltextsuche: Priorisierung zu durchsuchender Felder

Die Gewichtung zu durchsuchender Felder kann unter $(CADENAS_USER)/varsearch.cfg eingestellt werden.

Die Default-Angaben müssen normalerweise nicht angepasst werden (können aber angepasst werden).

Wenn ein Feld nicht durchsucht werden soll, dann entfernen Sie die spezielle Angabe aus dem Wertebereich.

Wenn ein Feld überproportional stark bewertet werden soll, dann setzen Sie den Wert entsprechend hoch (z.B. 1000).

"orderno" ist das in eCAT festgelegte Feld für die Bestellnummer.

CNS_SEARCHDATA ist nicht zu ändern.

Das explizite Ansprechen des Pfades ist noch nicht möglich.

[VariableSearch]
FieldPriorizations=CNS_SEARCHDATA=1.0,orderno=150.0,nn=100.0,nt=60.0,nb=30.0

Die Synomym-Suche benutzt dieselben Angaben wie oben, allerdings mit dem hier angegeben Faktor. Der Default-Wert von 0.3 sagt aus, dass Treffer, die über die Synonymsuche erzielt werden, nicht so hoch bewertet werden sollen, wie direkt erzielte Treffer.

SynonymFieldPriorizationMultiplicator=0.30