powered by CADENAS

Manual

Manual

4.14.3.3. Daten automatisiert und zyklisch aktualisieren -

Sie können beliebige Informationen aus Drittsystemen nach PARTsolutions mit ERP-Kopplung (in die Linkdatenbank) übertragen.

Bei PARTsolutions mit ERP-Kopplung gibt es drei grundsätzliche Anforderungen bezüglich Datenübernahme und Kopplungen.

  • Urfüllung

  • Aktualisierung

  • Neuanlage

Zyklische Datenaktualisierung wird realisiert per Scripting durch nightupdate.vbb. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.14.3.5, „Konfigurationsdatei nightupdate.cfg“.

Die Identifikation des jeweils korrekten Datensatzes erfolgt über die Materialstamm-Nr. bzw. die ERP_PDM_NUMBER.

Ist ein Datensatz eindeutig zugeordnet, können Informationen aus beliebig viele Informationen aus ERP-Spalten in die Linkdatenbank übertragen werden.

Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel einer Aktualisierung der Spalten Artikelpreis und Lagerbestand.

Voraussetzung:

Die Lizenz "CSN2005*PSDEV*PIDENT" muss vorhanden sein.

Der Ablauf:

  • Änderungen im ERP-System werden zyklisch (z.B. täglich, aber auch mehrmals täglich, meist in der Nacht) seitens des ERP-Systems in Form einer CSV-Datei exportiert. Die CSV-Datei enthält nur die während eines Zyklus' geänderten Datensätze.

  • Es wird mittels "Geplante Aufgaben" ein Job definiert (entsprechend des Export-Zyklus' seitens des ERP-Systems).

  • Hierbei wird das Skript nightupdate.vbb aufgerufen; entweder mit oder ohne zusätzliche Angabe der Konfigurationdatei:

    • Ohne explizite Angabe der Konfigurationsdatei:

      "%cadenas%\bin\x86\32\cscripthost.exe" "%cadenas_setup%\scripts\erp\nightupdate.vbb"

      Das Skript verwendet die nightupdate.cfg aus $CADENAS_SETUP.

    • Mit zusätzlicher Angabe einer Konfigurationsdatei. Dies kann sinnvoll sein, wenn mit verschieden aufgebauten CSV-Dateien gearbeitet wird.

      "%cadenas%\bin\x86\32\wscripthost.exe" "%cadenas_setup%\scripts\erp
      \nightupdate.vbb" "nightupdate.cfg"

    Das Skript liegt unter $CADENAS_SETUP\scripts\erp\nightupdate.vbb. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Skriptdatei selbst.

    Die Konfigurationsdatei liegt unter $CADENAS_SETUP\nightupdate.cfg.

  • In der Konfigurationsdatei nightupdate.cfg werden spezifische Anpassungen vorgenommen.

  • Die geänderten Datensätze des Drittsystems werden entsprechend der Vorgaben in die LinkDB geschrieben.

[Hinweis] Hinweis

Detaillierte Informationen zur Konfigurationsdatei nightupdate.cfg finden Sie unter Abschnitt 4.14.3.5, „Konfigurationsdatei nightupdate.cfg“.

[Hinweis] Hinweis

Aktualisierung des Suchindex

Zur Aktualisierung des Suchindex finden Sie Informationen unter Abschnitt 1.3.9.12, „Weitere Informationen“ -> "Automatische Index-Updates".

Ein veraltetes Konzept ist das Update per Scripting durch $CADENAS_SETUP/scripts/erp/nightupdate_erp.vbb. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Skriptdatei selbst.