powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.3.3.3. Einstellungen auf Verzeichnisebene

Einstellungen für Unterverzeichnisse (ohne spezielle Projektangabe) sind ebenfalls möglich.

Beispiel: Einstellung auf Verzeichnisebene: ALLOW_OLD=0 + INFOTEXT

Beispiel: Einstellung auf Verzeichnisebene: ALLOW_OLD=0 + INFOTEXT

Sobald ein Projekt innerhalb des angegebenen Pfades geöffnet wird, erscheint der entsprechende Hinweis.

Dialogfenster "Abgelöstes Teil. Anzeigetext ist Standard aus ALLOW_OLD=0 + INFOTEXT

Dialogfenster "Abgelöstes Teil. Anzeigetext ist Standard aus ALLOW_OLD=0 + INFOTEXT

Auf diese Weise können Administration bzw. Normenstelle die Verwendung bestimmter Projekte blockieren.

Der Anzeigetext setzt sich zusammen aus Standardtext "Produkt ist ausgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden." + optional INFOTEXT.

Einstellungen

Tragen Sie als Blocknamen den kompletten Pfad beginnend mit dem Katalog bis hinunter zum gewünschten Verzeichnis ein.

Beispiel:

[norm/ansi/inch/bolts/binding_screws]
ALLOW_OLD=0
CREATENR_OLD=0
EXPORT_OLD=0
INFOTEXT=These parts are not used at our company.
If you need those files please contact name@yourCompany.de

[_geom_search_imported_02_]
ALLOW_OLD=1
CREATENR_OLD=0
EXPORT_OLD=1
INFOTEXT=This catalog should not been used. Please try to avoid using it.
 If you need those files please contact name@yourCompany.de

[norm]
INFOTEXT=This catalog is nice!
  • ALLOW_OLD = (Wertebereich 0 oder 1)

    • 0: Alle Teile unterhalb des eingestellten Pfades werden mit dem Icon angezeigt (sofern der Wert unter TREEICONS auf '1' gesetzt wurde [siehe Abschnitt 1.7.3.3.1, „Allgemeine Einstellungen“]).

      Beim Versuch das Teil zu öffnen, erscheint folgender Hinweis:

      Produkt ist ausgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden..

    • 1: Beim Öffnen erscheint folgender Hinweis:

      Produkt wird auslaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.

  • EXPORT_OLD = (Wertebereich 0 oder 1)

    • 0: Beim Exportaufruf erscheint folgende Hinweismeldung:

      Dieses Teil gilt als ersetzt und darf nicht mehr von Ihnen exportiert werden.

    • 1: Teil darf exportiert werden.

      Es erscheint keine Hinweismeldung.

  • CREATENR_OLD = (Wertebereich 0 oder 1)

    Wenn auf 0 gesetzt, dann wird beim Klick auf die Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen eine Fehlermeldung ausgegeben.

    [Hinweis] Hinweis

    Zur Verwendung dieser Funktion muss in erpcustom.cfg -> Block [ADDTODB]das Skript replace_mm.vbs aktiviert sein.

  • INFOTEXT: Zusätzlich zur Standardmeldung erscheint der Text, welchen Sie unter INFOTEXT eingegeben haben. Vgl. Abb. „Dialogfenster "Abgelöstes Teil. Anzeigetext ist Standard aus ALLOW_OLD=0 + INFOTEXT“.