powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.1.1. Benutzeroberfläche im Überblick

Die Benutzeroberfläche unter Kategorie -> Konfigurationsdateien (V2) ist folgendermaßen untergliedert:

  • Linker Dialogbereich:

    Die Konfigurationsdateien sind nach ihrem Ablagepfad, der durch eine Umgebungsvariable repräsentiert wird, in verschiedene Verzeichnisse untergegliedert:

    • $CADENAS_USER

    • $CADENAS_SETUP

    • $CADENAS_SITESETUP

    • $CADENAS_DATA/datasetup

    • $CADENAS_DEFAULTUSER

    • $CADENAS_LICENSE

    Sobald Sie ein Verzeichnis öffnen, sehen Sie die entsprechenden dazugehörigen Konfigurationsdateien .[13]

  • Mittlerer Dialogbereich:

    Sobald Sie links in der Baumstruktur eine Konfigurationsdatei selektieren, werden im mittleren Dialogbereich die zugehörigen Blöcke, Schlüssel und Werte angezeigt.

    • Die erste Spalte enthält die Blöcke mit den dazugehörigen Schlüsseln.

      Über die kleinen schwarzen Icons können Sie die Blöcke auf- und zuklappen.

      Im aufgeklappten Block werden die Schlüssel sichtbar.[14]

    • Die zweite Spalte enthält die Schlüsselwerte.

      Falls die Spalte für die Werteanzeige zu eng ist, können Sie den kompletten Wert auch im Tooltip anzeigen lassen.

  • Rechter Dialogbereich

    Auf der rechten Seite sehen Sie folgende Dialogbereiche:

    • Kurzinformation

      Im Dialogbereich Kurzinformation finden Sie Basisinformationen zum aktuell selektierten Block oder Schlüssel.

    • Dokumentation

      Im Dialogbereich Dokumentation ist bei komplexeren Zusammenhängen zusätzlich der entsprechende Abschnitt aus der Dokumentation eingeblendet. Ansonsten ist der Bereich leer.

      [Hinweis] Hinweis

      Ist nur Kurzinformation oder nur Dokumentation vorhanden, ist der jeweils andere Bereich ausgeblendet.

      Sind Informationen in beiden Bereichen vorhanden, können Sie nach Mouseover über der Trennlinie die Grenze zwischen beiden Bereichen verschieben.

      • Rückfrage per Mail

        Die Schaltfläche Rückfrage per Mail ist nur CADENAS-intern sichtbar[15]. Mit Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfenster der Default-E-Mail-Applikation. Hier sind die aktuell selektierten Elemente bereits eingetragen. Als Betreff ist “ConfigEditor” eingetragen.

    • Kommentar für aktuelle Installation

      Im Dialogbereich Kommentar für aktuelle Installation können bei Änderungen Kommentare abgegeben werden (z.B. Grund der Änderung)

      Einträge werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml gespeichert.[16]

    • Letzte Änderungen

      Im Dialogbereich Letzte Änderungen werden die letzten Werteänderungen des aktuell selektierten Schlüssels mit Datum aufgelistet.

      Mit Klick auf kann ein Eintrag entfernt werden. Mit Doppelklick auf einen Wert in der Spalte Alte Werte oder Neue Werte wird dieser Wert erneut gesetzt.

      Einträge werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml gespeichert.[17]

      [Hinweis] Hinweis

      Die Funktionen unter Kommentar für aktuelle Installation und Letzte Änderungen sind nur bei aktiviertem SITE_SETUP verfügbar.



[13] In Abhängigkeit von vorkonfigurierten Filtern sind evtl. nicht alle Konfigurationsdateien zu sehen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.2, „Konfigurationsdateien editieren auf Dateiebene“ -> "#:VISFGUICFG;".

[14] In Abhängigkeit von vorkonfigurierten Filtern sind evtl. nicht alle Blöcke und Schlüssel zu sehen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.2, „Konfigurationsdateien editieren auf Dateiebene“ -> "#:VISFGUI;".

[15] für hausinterne Workflows zur laufenden Anpassung und Verbesserung der Dokumentation

[16] Änderungen an Dateien des User-Verzeichnisses sind nicht relevant.

[17] Änderungen an Dateien des User-Verzeichnisses sind nicht relevant.