powered by CADENAS

Manual

Manual

4.11.3.4. Bedingungen für die Nummerngenerierung anpassen

Die folgende Abbildung zeigt die Default-Einstellung.

Im Block ERP_NRGENERATOR werden die Generatornamen mit dem speziellen Generierungsmuster definiert. Es können beliebig viele Varianten angelegt werden.

  • GENERATOR_1

  • GENERATOR_2

  • etc.

Im Block EPR_NRGENERATOR_CONDITIONS wird für jeden Generator der zugehörige Katalog-, Verzeichnis-, bzw. Projektpfad definiert.

ERP_NRGENERATOR

Die folgende Tabelle zeigt die Syntax für die Eingabe des Generierungsmusters und erklärt die Bedeutung der einzelnen Werte.

Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten ist der Doppelpunkt.

In der Standard Umgebung sind zwei Generierungsmodi (GENERATOR_1 und GENERATOR_2) definiert.

Beispielwert für GENERATOR_1: STD:0:0:5:-std:GEN1

Beispielwert für GENERATOR_2: CAT:0:100:5:-cat:GEN1

Schlüsselname Präfix Minimum Maximum Stellenanzahl Postfix Zählername

GENERATOR_1

STD 0 0 5 -std GEN1

GENERATOR_2

CAT 0 100 5 -cat GEN1
  • Schlüsselname

    Der Name kann frei gewählt werden.

    Es ist darauf zu achten, dass bei der Pfadangabe im Schlüssel ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS genau auf diesen Wert referenziert wird.

  • Präfix

    Freie Texteingabe

  • Minimum

    Zahlenwert

    Gibt den Startwert an

    Per Default ist der Startwert 00000 eingestellt.

  • Maximum

    Zahlenwert

    Gibt den oberen Grenzwert für die Nummerngenerierung an

    0 bedeutet, dass es keine Begrenzung gibt.

    100 bedeutet, dass die Zählung bei 100 endet.

  • Stellenanzahl

    Zahlenwert

    Bei einem Beispielwert '5' wird '0' als '00000' angezeigt; die Nummer '101'beispielsweise als '00101'.

    Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Zähler, wie er sich aus den Angaben unter "Minimum", "Maximum" und "Stellenanzahl" ergibt.

  • Postfix

    Freie Texteingabe

  • Zählername

    Name, um verschiedene Zähler in der Datenbanktabelle zu unterscheiden

    Freie Eingabe

    In der Regel belassen Sie diesen Eintrag

ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS

Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Bedingungen konfigurieren.

Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten ist der Doppelpunkt.

Bedingungsnummer Neutraler Kenner Pfadangabe Schlüsselname aus ERP_NRGENERATOR
1 PRJ norm/ GENERATOR_1
2 PRJ * GENERATOR_2
Nummerieren Sie die Bedingungen mit fortlaufender Nummer. (1, 2, 3, ...) 'PRJ' ist ein fester Wert, den Sie fortlaufend weiterführen.

Geben Sie hier den Katalog-, Verzeichnis- oder Projektpfad an.

'/norm' bedeutet, dass diese Bedingung für alle Teile des Norm-Katalogs verwendet wird.

'*' bedeutet, dass diese Bedingung für alle übrigen Teile, also im Beispielfall für alle Herstellerkataloge, verwendet wird.

Achten Sie darauf, dass hier auf den Schlüsselnamen unter ERP_NRGENERATOR referenziert wird.

Rollen abhängige Bedingungen

Sie können Bedingungen auch Benutzer-Rollen abhängig definieren.

Die Syntax hierfür lautet:

[ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS(rolename)]

Rufen Sie mittels Kontextmenü den Befehl Block einfügen auf. Fügen Sie danach die benötigten Schlüssel ein. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Kontextmenüs.