powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.1.4. PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren

Unter PARTadmin -> Kategorie "Katalogaktualisierung" -> "Offline" -> "Prüfen" -> Registerseite "Status" erhalten Sie eine Liste aller Projekte.

Hier sehen Sie sofort, wenn sich Projektnamen geändert haben.

  1. Prüfen des Katalogs

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Prüfen.

    -> Es erscheint das Dialogfenster Prüfen.

  2. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

    • CIP Datei prüfen

    • Protokollieren von umbenannten Variablen

    • ERP-Update simulieren

    Hier im vorliegenden Beispiel verwenden wir die Option CIP Datei prüfen und wählen die Registerseite Status.

  3. Resultate der Prüfung auswerten

    Legende

    Symbol Bedeutung
    P Projekt
    T Tabelle
    3 3D Geometrie
    = unverändert
    > aktualisiert
    x gelöscht
    ! neu

    Anhand der Auflistung können Sie sich einen Überblick verschaffen, wieviele Projekte von Änderungen betroffen sind.

    Notieren Sie sich, welche Projekte nicht mehr vorhanden sind („x“) – diese können dann näher betrachtet werden.

    Schauen Sie, ob bei den neuen Daten („!“) ein passendes Projekt (erster Blick) vorhanden ist und vermerken dieses.

  4. Unter PARTadmin -> Kategorie "Katalogaktualisierung" -> "Offline" -> "Vergleichen" sehen Sie einen Katalogvergleich mit Anzeige der Verzeichnisstruktur und Tabelle. Änderungen der Verzeichnisstruktur sind sofort ersichtlich.

    Klicken Sie auf Vergleichen.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Katalogvergleich.

    Klicken Sie auf Detaillierter Vergleich.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Katalogvergleich.

  5. Resultate des detaillierten Vergleichs auswerten.

    Sie erkennen im Vergleich Änderungen der Verzeichnisstruktur, aber auch Namensähnlichkeiten.

    Bei Änderungen von Werten in der Tabelle können diese im Vergleich direkt betrachtet werden.

    Ergänzen Sie Ihre Notizen entsprechend.

  6. Katalog installieren

    [Wichtig] Wichtig
    • Bitte vermeiden Sie, ein Update ohne Verbindung zur LinkDB durchzuführen!

    • Achten Sie bei einem Update mit LinkDB-Anbindung darauf, dass im Dialogbereich Versionen die Option Alle behalten oder Anzahl von Versionen = 2 selektiert ist. Sie finden die Einstellungsoption sowohl bei der Offline-, als auch bei der Online-Variante.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.

    -> Es erscheint eine Meldung, ob Sie die ERP-Suchindex aktualisieren möchten. Wenn Sie Ja wählen, ist die Farbdarstellung im Indexbaum in jedem Fall korrekt. (Für das Zuordnen ist dies nicht unbedingt erforderlich, für das Suchen schon.)[84]

    Möchten Sie die ERP-Suchindexe nach der Installation automatisch aktualisieren?

    Möchten Sie die ERP-Suchindexe nach der Installation automatisch aktualisieren?

    [Hinweis] Hinweis

    Sie können dies jederzeit tun unter PARTadmin -> Kategorie Indexverwaltung -> Kontextmenü des Kataloges -> LinkDB-Suchindex erstellen.

    -> Als nächstes öffnet sich das Dialogfenster CIP Installation.

    Auf der Registerseite Protokoll erhalten Sie einen Überblick, wieviele Datensätze erfolgreich gemappt werden könnten.

    • erfolgreich durchgeführtes Mapping

      Wenn die einzige Änderung darin besteht, dass sich die Verzeichnisstruktur geändert hat, wird der Mappingstatus "erfolgreich" vergeben.

    • zu prüfendes Mapping

      Wenn Projektname und Normnummer unverändert sind und nur die Normbezeichnung oder Normbezeichnung und Verzeichnisstruktur sich geändert hat, wird der Mappingstatus "zu prüfen" vergeben.

    • nicht gemappt

      Wenn der Projektname und die Normnummer sich geändert haben, kann kein automatisches Mapping stattfinden.

    Auf der Registerseite ERP Status wird eine detaillierte Liste aller Projekte mit Status, ERP-Nummer, Pfad, Pfad (neu), NB und NB (neu) angezeigt.

    CIP Installation -> Registerseite ERP Status

    CIP Installation -> Registerseite ERP Status

    Klicken Sie auf Markierte Kataloge installieren.



[84] Per Default erscheint die Meldung nicht, denn die Suche wird im Hintergrund über den AppServer aktualisiert.

In der Konfigurationsdatei plinkcommon.cfg kann man einstellen, ob der Suchindex direkt indiziert werden soll.

UPDATESEARCHINDEX=0

Sollte hier aktiviert sein, dann muss im Gegenzug der Service im AppServer deaktiviert werden.

Siehe pappserver.cfg. Hier muss der Taskservice rausgenommen werden.

Default ist:

[TaskManagerModule]
Tasks=DBSearchIndexTask,DBClearLogTask