powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.1.4.3. Blöcke, Schlüssel und Schlüsselwerte bearbeiten

Im mittleren Dialogbereich haben Sie Zugriff auf Blöcke, Schlüssel und Schlüsselwerte.

Die entsprechenden Bearbeitungsbefehle finden Sie im Kontextmenü und zwar in allen Haupverzeichnissen ($CADEANAS_USER, $CADENAS_SETUP, $CADENAS_DATA/datasetup). Unter $CADENAS_DEFAULTUSER finden Sie noch weitere Extra-Befehle [siehe Abschnitt 1.7.1.4.4, „Zusatzfunktionen bei $CADEANS_DEFAULTUSER“]).

[Hinweis] Hinweis

Mit dem Kontext ändern sich auch die jeweils angezeigten Befehle:

  • Bei eigens zugefügten Blöcken z.B. "Blöcke duplizieren" und "Blöcke löschen".

  • Bei Standardblöcken nur "Blöcke duplizieren".

Kontextmenübefehle auf Konfigurationsdatei

Öffnen Sie mit Rechtsklick auf einer Konfigurationsdatei das Kontextmenü.

Kontextmenübefehle auf Block

Öffnen Sie mit Rechtsklick auf einem Block das Kontextmenü.

  • Schlüssel hinzufügen

Kontextmenübefehle auf Schlüssel

Öffnen Sie mit Rechtsklick auf einem Schlüssel das Kontextmenü.

  • Schlüssel duplizieren

    Der Befehl dupliziert den entsprechenden Schlüssel mit neuem Namen, der folgendermaßen gebildet wird:

    Alter Name + Unterstrich + Zähler

    Der neue Schlüssel wird als letzter Schlüssel in der Auflistung unten angefügt.

    Führen Sie auf dem Schlüsselnamen einen Doppelklick aus und passen Sie den Namen entsprechend an.

  • Schlüssel löschen

    [Hinweis] Hinweis

    Sofern ein Schlüssel durch Duplizieren erstellt wurde, kann er wieder gelöscht werden, ansonsten steht der Kontextmenübefehl nicht zur Verfügung.

  • Schlüssel aktivieren / Schlüssel deaktivieren

    Siehe Abschnitt 1.7.1.4.2, „Schlüssel aktivieren / Schlüssel deaktivieren“.

Kontextmenübefehle auf Schlüsselwert

Öffnen Sie mit Rechtsklick auf einem Schlüsselwert das Kontextmenü.

Es werden dieselben Befehle angezeigt wie auf dem Schlüssel selbst. Zusätzlich wird folgender Befehl angezeigt: