powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.5.3. Hintergrundinformationen

Das Materialattribut spielt bei der Teileübergabe an das CAD-System eine wichtige Rolle. Ziel ist, dass im CAD entsprechend dem übergebenen Attribut die physikalischen Eigenschaften berechnet und zugewiesen werden.

Der Standardablauf ist folgender:

  • PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material

    Der Schlüssel "Material" definiert, dass der Materialname entsprechend der Definition aus der CNS-Klassifikation geholt wird.

    Material=?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",
     _FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())

    Bei Verwendung einer ERP-Integration wird das Material standardmäßig aus der Spalte MAT_NAME geholt, ohne ERP-Integration aus der Spalte CNSMAT.

  • Der ermittelte Name wird dann mit der Mapping-Tabelle unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP ->if<cadname>.cfg -> Block MatMap auf den CAD-System Materialnamen abgebildet.

    Sollte der Block "MatMap" oder benötigte Materialien fehlen, legen Sie diese einfach selbst an. Informationen hierzu finden Sie unter ???.

    Block "CreationOptions(is3d)" -> Schlüssel "Material" + Block "MatMap" -> einzelne Materialschlüssel

    Block "CreationOptions(is3d)" -> Schlüssel "Material" + Block "MatMap" -> einzelne Materialschlüssel

  • Wo die CNS-Klassifikation den Materialnamen holt, ist in unter $CADENAS_SETUP -> Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg -> Block [ClassMapping] festgelegt.

    ifacecommon.cfg -> Block [ClassMapping]

    ifacecommon.cfg -> Block [ClassMapping]