Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Grundsätzlich besteht die Software aus den 5 unten aufgelisteten Komponenten. Es können alle Komponenten einzeln je nach Anforderung zentral oder dezentral installiert werden.
Je Standort eine PARTsolutions-Installation. An einem Standort gibt es eine Masterinstallation, die mit den anderen Standorten zyklisch abgeglichen wird. An diesem Masterstandort werden alle Updates eingespielt. Sollte es an einem Standort zu Performanceproblemen kommen kann theoretisch auch pro Abteilung eine Installation vorgehalten werden, wobei der Pflege- und Replikationsaufwand steigt.
Eine zentrale LinkDB. Die LinkDB kann an einem zentralen Standort installiert werden, der von allen anderen Standorten netzwerktechnisch gut erreichbar ist. Sollte die Netzwerkperformance nicht ausreichen, kann die LinkDB auch an jedem Standort installiert und per Datenbankmechanismen repliziert werden. Die LinkDB ist unabhängig von der im Unternehmen bereits eingesetzten Datenbank. Natürlich kann die bestehende Datenbank für die LinkDB mitverwendet werden. Erfahrungen gibt es u.a. mit MS SQL Server, Oracle, SAPDB, mySQL.
|
Der Lizenzserver ist ein Dienst, der auf einem bestimmten Port auf einem Server läuft. Alle Clients müssen Zugriff auf diesen Rechner/Port haben. Der Lizenzserver kann an allen Standorten installiert werden. Bei Lizenzupdates muss dann allerdings an allen Standorten ein neues Lizenzfile eingespielt werden.