Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Es wird nur EIN PARTapplicationServer installiert. Alle Clients - egal an welchem Standort - verbinden sich mit diesem einen PARTapplicationServer.
Bei verteilten Installationen (Client-Server und Multi-Site-Installationen) empfehlen wir, den PARTapplicationServer als eigenen Server bzw. eigene Virtuelle Maschine aufzusetzen.[4]
Besondere Gründe hierfür sind:
Es muss CADENAS eigene Software mit Administrationsrechten installiert werden. Um vorhandene Softwarelösungen auf dem Server nicht zu gefährden (abgeschottete Server), empfiehlt CADENAS hier einen eigenen Rechner.
Zusätzlich sind auch Performance-Aspekte zu beachten: Bei vielen Suchanfragen ist der Server blockiert.
Die empfohlene Vorgehensweise zur Software-Installation ist das lokale Kopieren von $CADENAS, wie bei einem Client auch.
Der Benutzeraccount benötigt entsprechende Rechte auf $CADENAS, etc.
Die Kommunikation zum AppServer erfolgt über die beiden Ports 9020 + 9021 (vgl. auch Abb. „Architektur einer Multi-Site-Installation mit dem PARTapplicationServer“). (Bei Kommunikation via https werden noch entsprechende Zertifikate benötigt.)
Der AppServer benötigt eine Verbindung zur Datenbank. Die Datenbank sollte auf dem Server oder von ihm über eine schnelle Verbindung zugreifbar sein.
Welches Datenverzeichnis verwendet wird, steuert die Umgebungsvariable $CADENAS_DATA. Auf welches Verzeichnis diese zeigt, können Sie einfach unter Dialogseite Serverstatus, Registerseite Environment sehen. Siehe hierzu Abschnitt 4.5.8, „PARTapplicationServer Watch“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
%temp% sollte auch genügend Speicher aufweisen, denn dort wird während der Lucene-Index-Generierung der Index zwischengespeichert. Die benötigte Speichergröße hängt von der Größe der installierten Kataloge und der Anzahl der Rollen ab. Empfehlung: Minimum 100-200 GB.
Auf dem Server wird für das Index-Caching nochmals derselbe Speicherplatz benötigt. Planen Sie im Zweifelsfall eher mehr als weniger ein.
Der PARTapplicationServer (PAPPSERVER) wird als Dienst gestartet. Der Dienst muss Zugriff auf die CADENAS-Verzeichnisse haben und sich mit dem Lizenzserver verbinden können. Siehe auch Abschnitt 3.3.2, „PARTapplicationServer als Dienst einrichten“.
[4] Es bietet sich an, auf diesem Server dann auch den CADENAS Lizenzdienst zu installieren. Siehe Abschnitt 3.4, „FLM-Server-Installation - Lizenzen beantragen/einspielen“.